This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:PVR 错误

Guru**** 2549100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/895181/am3359-pvr-error

器件型号:AM3359


您好,我需要在 AM3359中运行 qt GPU 应用
我已经设置了环境、详细信息如下:  

内核和 PVR KM: 构建自 ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05、LCD 显示屏效果良好

具有 PVR um 的文件系统: 使用基于 tisdk 构建的 rootfs、配置为"processor-sdk-04.01.00.06-x11-config"

当我运行 GPU 应用程序时、错误消息如下所示:

PVR():SGXKickTA:TA 在上次 TA 启动期间发生了内存和 SPM 故障[0,] 

这是什么意思、如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试增大参数缓冲区大小、下面是一个示例:

    root@am57xx-EVM:~# cat /etc/powervr.ini

    [默认值]

    ParamBufferSize=64000000

    MaxParamBufferSize=64000000

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将测试并反馈结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我按如下所示添加了文件 powervr.ini

    [默认值]
    ParamBufferSize=64000000
    MaxParamBufferSize=64000000 

    当我运行 GPU 应用程序时、另一条错误消息如下所示:

    root@AM335x-EVM:/userfs/app/Robot #./RobotSimulation -platform xcb
    xkbcommon:错误:添加默认包含路径/usr/share/X11/xkb
    Qt:创建 XKB 上下文失败!
    使用 QT_XKB_CONFIG_ROOT 环境变量提供额外的搜索路径,添加“:”作为分隔  符以提供多个搜索路径和/或确保 XKB 配置数据目录包含最近足够的内容,要更新,请参阅 cgit.freedesktop.org/.../。
    PVR:(错误):FindAppHintInFile:在/etc/powervr.ini 行3[0、]
    m_vertsArray[0].size= 176886
    m_colorsArray[0].size= 176886 m_normalsArray[0].size= 176886
    m_normalsArray[0].size= 176886 

    这是否意味着我的文件格式错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 powervr.ini 文件、因为我在测试设置中未看到相同的错误?

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 这是我的 powervr.ini 文件

    e2e.ti.com/.../7416.powervr.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用您的文件、我发现了相同的问题、我不确定您如何修改文件、但请使用我随附的文件。

    此致、
    Krunal

    e2e.ti.com/.../6835.powervr.ini