This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:详细介绍了在 TDA4平台上启动 R5和 DSP 的编程指南

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/896705/processor-sdk-tdax-detialed-programming-guide-to-bring-up-a-r5-and-dsp-on-tda4-platform

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

各位专家、您好!

在哪里可以找到有关如何在 TDA4平台上启动 Cortex R5 (包括锁步/分离模式)和 DSP (包括 C66和 C71)的文档。  

我可以找到的唯一文档是、

   http://downloads.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/PROC_BOOT.html 

不过、这太笼统了、 我需要更多有关它的详细信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我没有得到这个问题。  C6x 和 C7x 始终以拆分模式运行。 只有 MCU R5F 在锁步模式下运行、所有其他内核都在拆分模式下运行。

    Rgds、

    Brijesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brijesh、是的、您回答正确。 当我不从 A72引导它们时、我发现文档不够详细。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴先生、您好!

    您是否计划使用 BIOS? 然后、SYSBIOS 负责在锁步模式或拆分模式下运行 R5F。  

    此外、uboot 的 DTS 文件中也考虑了这一点。  

    Rgds、

    Brijesh