This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dona、您好!
欢迎参加 Linux 开发!
我想这就是你所说的。 如果我错了、请更正我的问题:"PCA953x 正在通过 I2C 连接到 AM437x。 现在、如何从 Linux 与 PCA953x 进行交互?"
如果您有疑问、则需要询问 NXP 如何在 Linux 环境中使用其部件。 我们不能在 TI 论坛上支持 NXP 软件问题。
如果您的问题特定于 AM437x、我们可以在 TI 论坛上为您提供帮助。 例如、如果 I2C 连接不能正常工作、则无法确定如何切换 AM437x GPIO 引脚等
此致、
Nick
您好,Nick、
我很高兴收到你的回复,我理解你所说的话,也许我的描述不清楚,但我认为我的问题可以更改为:
我想将 AM437x GPIO3引脚15用作中断引脚、由于 TI 的步骤、我应该怎么做?
希望 TI 专家能指导我解决这个问题、并为我提供实现目标的步骤。 谢谢!
此致、
Dona