请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6526 您好!
我的客户现在正在设计基于 AM6526和 DDR3L 的电路板。 根据 SPRACI2A“AM65x/DRA80xM DDR 电路板设计和布局指南”,他们了解只要交换的位在同一字节组内,就允许进行数据位交换。 但是、必须将每个字节中编号最小的主位连接到 SDRAM 上相应的位、而不进行交换。
是否也可以交换 ECC 位 DDR_ECC_D[6:0]?
此致、
Hideaki