This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4460:OMAP4460BCBS

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/895112/pmp4460-omap4460bcbs

器件型号:PMP4460
主题中讨论的其他器件:4460B

是否有人知道 4460BCBS 是否与 4460B5CBSR 等效?? 不确定 R 表示什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ENDA

    该部件等效、但以下情况除外:

    4460BCBS 是一个托盘中的1200MHz 部件

    4460B5CBSR 是一款1500MHz 器件 、 即分路器和拨禾轮  

    5表示为1500MHz
    R 表示卷带包装。  

    唯一的功能差异是工作频率。 托盘- Vs -卷带包装就是它们的交付方式  

     Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!