主题中讨论的其他器件:TLVH431、 REF3318
大家好、查看 slvu731b 图7中记录的1.8V 和3.3V 电源轨之间的 AM335x 电压轨钳位、默认设计使用5个器件、包括并联电压基准 TLVH431、PNP 2N2907A 等 目标(根据我的理解)是、如果电源轨之间的电压远高于标称值1.5V、则使其短路。
此设计能否仅用两个器件完成-串联电压基准和 NFET? 使用 REF3318等~1.6V 或1.8V 串联基准、并将输出连接到 两个电源轨之间的 NFET (如 DMG1012、Vgs=1.0V)的栅极。 当电源轨之间的电压超过 Vreference +Vdropout (REF3318为1.802)时、NFET 将打开、从而钳制电源轨。
我正在设计一个已经有大量独特器件的设计、因此我们将尝试避免更多的问题。 我已经在各地使用该 FET、因此唯一的附加部件是基准
这是否起作用?