This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:电压钳位

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, REF3318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/895092/am3358-voltage-clamp

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TLVH431REF3318

大家好、查看 slvu731b 图7中记录的1.8V 和3.3V 电源轨之间的 AM335x 电压轨钳位、默认设计使用5个器件、包括并联电压基准 TLVH431、PNP 2N2907A 等 目标(根据我的理解)是、如果电源轨之间的电压远高于标称值1.5V、则使其短路。

此设计能否仅用两个器件完成-串联电压基准和 NFET? 使用 REF3318等~1.6V 或1.8V 串联基准、并将输出连接到 两个电源轨之间的 NFET (如 DMG1012、Vgs=1.0V)的栅极。 当电源轨之间的电压超过 Vreference +Vdropout (REF3318为1.802)时、NFET 将打开、从而钳制电源轨。

我正在设计一个已经有大量独特器件的设计、因此我们将尝试避免更多的问题。 我已经在各地使用该 FET、因此唯一的附加部件是基准

这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布建议的原理图? REF3318的连接方式并不是很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了更多计算、我认为 REF3318不起作用、因为它在电源轨的差值为1.802V 之前不会打开、我们希望在电源轨的差值为1.55V 时打开。 如果我们有固定的1.55基准、那么这将是完美的、我们可以省略两个电阻器。

    但是、使用 slvu731b 的图7所示的钳位电路、我能否用PFET 替换 PNP 晶体管(MMBT2907)? (DMP2035U-7、Vgate 为1V)。 这将消除一个独特的部分。 根据 PFET 的规格、它似乎可以工作。 两个器件均为 SOT23、具有兼容的引脚(PNP 的基极与 FET 封装的栅极引脚相同、PNP 源极与 PNP 的发射极相同、集电极与漏极引脚相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Derek9531"]我能否用 PFET 替换 PNP 晶体管?

    我在这里看不到任何问题。