尊敬的支持:
我使用的是 SDK 中创建的 ExampleProjects 中的 C6748 LCDK OOB SD 卡示例、即"MMCSD_FatfsConsole_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject"示例、并且在使用 FAT32格式的8 GB SD 卡运行时、 它能够检测到卡 ok 正在响应 UART 控制台的"help"和"pwd"命令、并在控制台输出上显示"all tests have passed"、但仅此而已。 任何其他命令、如"ls"、"cat"、"mkdir"都只会导致其挂起、而不会返回。 例如、当运行"ls"命令时、代码会转到代码中的此调用:
fresult = f_readdir (&gFsShellAppUtilsDirObj、&gFsShellAppUtilsFileInfo);
永远不会返回。 在我更全面地调试之前、是否可以使用 FAT32格式的 SD 卡并使用它运行此示例、以便我可以通过 UART 端口键入命令来读取文件目录、读取文件、创建目录等? 如果不是、请告知、如果是、这些命令在已知工作板上无法正常工作的 OOB 会出现什么问题。
谢谢、
Tim