请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 您好!
我想知道是否可以在 AM57x 处理器上提供的2个 C66x DSP 和4个 EVE 之间分配处理工作负载?
是否有记录的方法?
是否有可手动配置的 OpenCL 后端?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道是否可以在 AM57x 处理器上提供的2个 C66x DSP 和4个 EVE 之间分配处理工作负载?
是否有记录的方法?
是否有可手动配置的 OpenCL 后端?
Prashant、
OpenCL 可用于分派函数以进行处理、您可以定义要在特定内核上运行的任务的关联性。 http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/opencl/index.html 上提供了详细的文档。
TIDL 利用 OpenCL 利用 DSP 和 EVE 内核进行深度学习推理计算- http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_02_00_81/linux/Foundational_Components/Machine_Learning/tidl.html
此致、
Dave