工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
在[Vision SDK 3.04]中,在 Ipu2 main 中,init UART0 可能会导致系统崩溃。 但在[Vision SDK 2.12]中、它不会、并且可以成功初始化; 代码如下:
links_fw\src\rtos\utils_common\src\utils_uart.c -> void System_uartInit(void);
在‘void System_uartInit(void)',中,此函数 SyncSem_con构(&uartTxSyncSemObj,&synsynsynSemParams,&EB) 不能正确执行。 此外,我无法为代码提供资金。
vsdk3.04\ti_component-\drivers\pdk_01_10_00_08\packages/ti\drv\STW_LL\uartconsole\src 具有演示、它以轮询模式运行。 但是、如果使用此函数、可能会导致许多问题。 我们希望作为 中断模式或 UART_OPMODE_DMAINTERRUPT 运行;
这两个 SDK 之间有何区别? 我应该如何?解决这个问题