尊敬的 TI 专家:
我使用的是 PSDKRA 6.2版本。
我正在尝试使用 app_tidl_demos 应用、方法是加载使用 TIDLModelImport 工具导出 ONNX 模型生成的"tidl_config_file_path"和"tidl_network_file_path"。
该应用程序可以成功解析命令行参数、 调用函数 app_init 和 app_create_graph 而不会出现任何错误、我可以看到我的输入和输出传感器填充了正确的输入/输出通道、高度和宽度。
注:请注意、我对该网络的输入是通道、C=64输入、H=500、W=500、而不是通常的 C=3输入图像。
我检查了 l1MemSize、l2MemSize 和 l3MemSize 的 obj 结构。 它们分别为(16*1024)、(448*1024)和(7969*1024)。 我是作为 TI 专家在建议的相关帖子中进行此操作的、以进行检查。
但是,当 app_tidl 调用 函数“app_verify_graph”时,它将失败,并出现以下错误:
0: Vx_zone_init:已启用
0.16s: vx_zone_error:Enabled
0.17s: Vx_zone_warning:Enabled
144.10536s: vx_zone_error:[TIvxAlgiVisionCreate:331]调用 ialg.algAlloc 失败、状态=-1115
144.11176s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:553]命令 ACK 消息返回故障 CMD_STATUS:-1
144.11199s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:486]目标内核、TIVX_CMD_NODE_CREATE 失败
144.11207s: vx_zone_error:[ownGraphNodeKernelInit:583] kernel init for node 0、kernel com.ti.tidl... 失败!!!
144.11214s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2010]节点内核初始化失败
144.11219s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2064] Graph verify failed
app_tidl:错误:正在验证图形... 失败!!!
您能否告诉我出现此错误的原因以及它的解决方案。
此致
艾迪特