This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:如何将 AWR1243与 TDA3XEVM 连接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, TDA3XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/896390/tda3xevm-how-to-connect-awr1243-with-tda3xevm

器件型号:TDA3XEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

我有 TDA3XEVM 和 AWR1243升压。 因为我没有 DIB 和 VAB 板。 我无法使用 CSI 连接两个板。

现在、我可以使用 LVDS 或 VIP 连接 TDA3XEVM 和 AWR1243。 我是否可以开始处理任何样本用例?

请帮我提供一些有关两个 EVM 连接的文档。

谢谢、

Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从以下链接下载 Radar SDK 并参阅用户指南以了解详情。

    http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经下载了 RAARM_VISION SDK、并且能够构建该 SDK。

    现在、我想将 TDA3X EVM 与 AWR1243连接起来。 我将介绍 SDK_RADAR 开发指南。

    该 SDK 支持以下用于 AWR12XX 开箱即用通信的板:
    TDA3 + AWR12XX ALPS 板。 (tda3xx_alps_BIOS_radar)
    TDA3 EVM + VAB + DIB + AWR Booster Pack (tda3xx_EVM_BIOS_radar)
    TDA3 RVP + AWR12XX (tda3xx_RVP_BIOS_radar)

    由于我没有 VAB 和 DIB 板、我是否可以通过任何其他方式将 TDA3X 与 AWR1243连接。

    谢谢、

    Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 你不能。  需要 VAB + DIB 将所有必需的信号从 Booster Pack 连接到 TDA3 EVM。

    或者、您必须构建自己的接口板。