This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:在 Makefile 中、我们有用于为 ARM A53构建 u-boot 的规则、TDA4具有 A72内核

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/895359/processor-sdk-dra8x-tda4x-in-makefile-we-have-rules-for-building-u-boot-for-arm-a53-tda4-have-a72-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

大家好、我们正在分析 Processor SDK Linux Automotive、目标是将其用于基于 TDA4 SoC 的平台的软件开发。

我们按照《软件开发人员指南》的要求,重新构建整个 SDK,并开始“为 A53构建 U-boot”,同时我们还获得了./board-support/u-boot_build/a53目录和生成的 tispl.bin 文件。 u-boot 是否应针对 A53内核构建、并且无需担心、因为它与 A72内核兼容?

此致。

Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    毫无疑问、这只是移植问题。 您构建在 TDA4VM 上的所有内容、即 A53适用于 a72。
    我们将在下一个版本中修复它。

    如果您想看到 a72。 只需将安装目录 Makefile 中的所有 A53实例替换为 a72即可。

    我要连接替换后获得的 Makefile 文件以供您参考。

    我确认一切都是为 a72构建的。

    希望您可以解决这个问题。

    此致、
    Keerthye2e.ti.com/.../0456.Makefile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的回复、这很有帮助。

    我只是想问、下一个版本将会是什么时候? 我们可以期待什么变化?

    此致。

    Uros