This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM5517:可以#39;t 将 EVM5517板上的嵌入式 XDS100 JTAG 连接到外部 C5517处理器

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/893557/ccs-tmdsevm5517-can-t-connect-embedded-xds100-jtag-on-evm5517-board-to-an-external-c5517-processor

器件型号:TMDSEVM5517
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 支持人员、

我尝试将 EVM5517上的嵌入式 XDS100 JTAG 连接到外部 C5517处理器。

此处理器已通电并提供时钟。

我还将处理器的复位引脚连接到 EVM5517板上的复位信号(JP3的引脚编号2)。

处理器的引导模式设置为零(从 NOR 闪存引导)。

我尝试从 CCS 连接到处理器、但发生了以下错误、无法连接到处理器。

因此、我想确认我是否可以使用 EVM5517上的嵌入式 XDS100 JTAG 来连接和调试外部 C5517处理器上的软件。

如果是,如何建立正确的连接?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Nguyen Minh Vu "]我尝试将 EVM5517上的嵌入式 XDS100 JTAG 连接到外部 C5517处理器。

    我相信 C5517 EVM 上的嵌入式 JTAG 是 XDS510类调试探针。

    但是、您使用的连接类型正确。

    您使用的是哪些 CCS 版本和 Windows 版本? 请注意、支持 XDS510的最新 CCS 版本为 CCSv8.3.1。

    在任何情况下、您的错误似乎是 PC 与 EVM 上的嵌入式调试探针之间的通信错误。 我建议查看 Spectrum Digital 的故障排除站点:

    http://support.spectrumdigital.com/guides/troubleshooting_guide/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Nguyen Minh Vu "]我尝试将 EVM5517上的嵌入式 XDS100 JTAG 连接到外部 C5517处理器。

    让我看看我是否理解正确。 您是否尝试将 EVM5517套件的内置调试探针连接到外部定制板? 如果是、请记住以下可能会妨碍良好连接的详细信息:

    EVM5517没有 XDS100调试探针、而是旧的常用 XDS510USB 的修改版本。 从错误消息的标题和下一页所示的配置中、似乎您的目标配置已正确设置。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-common_target_configurations.html   

    尽管此嵌入式修改的调试探针不允许访问外部设备*,但错误消息表明问题似乎与 USB 电缆本身有关-或者有一些因素阻止了电路板正确加电, 因此、欺骗 CCS 器件驱动程序相信连接已断开。  

    另一个方面是电气连接本身。 EVM5517没有用于将嵌入式调试探针的输出与电路板本身的5517器件隔离的跳线或开关。 您需要大量断开连接并使用焊线跳线来重定向信号。 在这个特定方面、获得一个低成本调试探针、例如 TMDSEMU110-U 或 第三方 XDS100模型中的一个、 以便对您的外部定制板进行编程和调试、这更加实用。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

    *嵌入在该板上的修改版本用于防止对外部器件的任何访问-它仅用于电路板上的开发和编程,只能与 CCS 免费有限许可证一起使用。 由于不存在付费许可证选项、因此在与外部器件配合使用时没有法律障碍、但可能仍然存在物理/逻辑锁、无法将其连接到电路板上存在的器件以外的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Nguyen Minh Vu "]我尝试将 EVM5517上的嵌入式 XDS100 JTAG 连接到外部 C5517处理器

    在重新阅读您的帖子后、我意识到我误解了我。 您正在尝试使用 EVM 上的嵌入式 JTAG 来调试另一个外部 C5517目标。 我认为这不受支持。 您可能需要获取另一个外部调试探针。 我将确认并告知您。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]我将确认并告知您。

    感谢 Rafael 的确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rafael 和 Ki!

    感谢您的信息!

    VU。