This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA4VM:如何从 u-boot 加载 MCSPI_Slave_TestAPP

Guru**** 2535360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/960715/compiler-tda4vm-how-to-load-mcspi_slave_testapp-from-u-boot

器件型号:TDA4VM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 成员:

我想 从 u-boot 加载 MCSPI_Slave_TestAPP。

 此主题中的问题相同、但这次问题出现在07_00版本中。

我使用默认设置并将 MCSPI_Slave_TestAPP 置为默认设置、并尝试从 u-boot 加载它、但 MCU UART 上没有任何输出日志。

我尝试从此 线程修改链接文件、但在创建应用程序时出现了一些错误。

是否有任何新的补丁可以提供使用?

请注意、
何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员:

    是否有任何更新?

    请注意、
    何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo Ho、

    对于此主题的延迟响应、我们深表歉意。

    [引用 user="Leo ho]我尝试从此 线程修改链接文件、但在创建应用程序时出现了一些错误。 [/报价]

    当您更改链接器文件时、在生成时会看到什么错误?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    下面是我修改的错误日志和链接文件。
    e2e.ti.com/.../make_5F00_mcspi_5F00_master_5F00_testapp_5F00_Log.txt
    e2e.ti.com/.../linker_5F00_mcu_5F00_sysbios.lds.txt

    非常感谢!

    请注意、
    何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    有更新吗?

    请注意、
    何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题帖作者的响应:

    尊敬的 TI 成员:

    我在 这个主题中问过这个问题、但是没有回答并锁定这个主题。

    07_02版本中是否有任何更新?

    非常感谢!!

    请注意、
    何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo Ho、

    您希望在哪个内核上运行应用程序?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我想在 mcu1_0上运行。

    请注意、
    何志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo Ho、

    SDK7.0之后、由于架构发生了变化、MCU1_0应用程序已集成 Device Manager 运行、因此只能通过 R5 SPL 加载。 现在、从 u-boot 加载不是 MCU1_0应用程序的选项。

    您可以查看开发人员手册以了解更多详细信息-    

    此致、

    Karan