This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:引脚 W6、W7上的 TDA3MA UART 引导模式

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/965979/tda3ma-tda3ma-uart-boot-mode-on-pins-w6-w7

器件型号:TDA3MA

代表客户提出的问题:

 

在更改调试 UART 引脚(从 M2、R6到 W6、W7)后、我们不再能够将 AppImage 刷写到 TDA3。  

正如我们从数据表中所知、TI 基线软件假定焊球 M2 -UART3_RXD 和 R6 - UART3_TXD 上的 UART3用作引导端口。

是否可以使用引脚 W6和 W7上的 UART 端口进行引导、以及如何从软件端实现?

新的 pinmux 是否足够、或者我们是否应该以其他方式(SPL/bootloader 或 HLOS 内核)对其进行更改?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与团队核实并告知您。

    注意:在 TDA3xx 中、没有 SPL/bootloader 或 HLOS 内核、因为它仅是纯 BIOS 内核、因此无法在 TDA3x 中运行 Linux

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    很抱歉我的答复很晚。

    您是否意味着相同的 UART 端口也连接到 W6和 W7引脚? 我不确定。 如果是、那么是的、它需要更改引脚多路复用器。

    如果通过这些引脚连接了不同的 UART 模块、则需要更改软件中的 UART 实例。  

    此致、

    Brijesh