This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SA:使用 BCM89811时以太网异常

Guru**** 2548230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/967396/tda2sa-ethernet-abnormal-when-using-bcm89811

器件型号:TDA2SA
主题中讨论的其他器件:DRA742DRA752PMP

尊敬的 TI:

   在我们的新板上、我们为 eth phy 选择 BCM89811、 RGMII0上的连接模式为 RGMII。 我们更改的 DTS 文件如下:

在 dra7-evm.dts 文件中、我们添加以下内容:        

Mac{(&M)
状态="正常";
#DUAL_EMAC;
TI、空闲;
};

DaVinci_MDIO{
状态="正常";
};

cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
PHY-MODE ="RGMII";
DUAL_EMAC_res_vlan =<2>;
};

cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
PHY-MODE ="RGMII";
DUAL_EMAC_res_vlan =<1>;
};

在 dra7.dtsi 文件中、我们保留了如下旧配置:

MAC:以太网@48484000{
兼容="ti、dra7-cpsw"、"ti、cpsw";
ti、hwmods ="GMAC";
时钟=<&GMAC_MAIN_clk>、<&l3init_clkctrl DRA7_GMAC_CLKCTRL 25>;
时钟名称="Fck、"CPT";
cpdma_channels =<8>;
ALE_ENINTERINS=<1024>;
bd_ram_size =<0x2000>;
MAC_CONTROL =<0x20>;
从器件=<2>;
ACTIVE_SLAVE =<0>;
CPTs_clock_mult =<0x784CFE14>;
CPTs_clock_shift =<29>;
寄存器=<0x48484000 0x1000
0x48485200 0x2E00>;
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;

/*
*不允许门控 cpsw 时钟作为权变措施
*对于勘误表 i877。 保持内部时钟被禁用
*导致器件开关特性
性能下降、最终无法满足要求
*数据手册延迟时间/偏移规格。
*
TI、空闲;

/*
* Rx_THRESH_PEND
* Rx_pend
* TX_pend
* MISC_pend
*
中断= 、



范围;
SYSCON =<&SCM_conf>;
STATUS ="禁用";

DaVinci_MDIO:MDIO@48485000{
兼容="ti、cpsw-mdio"、"ti、davinci_mdio";
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
TI、hwmonds ="Davinci_mdio";
bus_freq =<1000000>;
REG =<0x48485000 0x100>;
};

cpsw_emac0:从器件@48480200{
/*由 U-Boot 填充*/
mac-address =[ 00 00 00 00 00 00 00];
};

cpsw_emac1:从器件@48480300{
/*由 U-Boot 填充*/
mac-address =[ 00 00 00 00 00 00 00];
};

PHY_SEL:cpsw-phy-SEL@4a002554{
兼容="ti、dra7xx-cpsw-phy-SEL";
REG=<0x4a002554 0x4>;
reg-names ="gmii-SEL";
};
};

但 eth0无法正常运行。 日志如下所示:

[12-29 14:20:31.128] U-Boot 2014.07 (2020年12月28日- 15:28:50)
[12-29 14:20:31.128]
[12-29 14:20:31.128] CPU:DRA752-GP ES2.0
[12-29 14:20:31.129]电路板:DRA7xx
[12-29 14:20:31.182] I2C:就绪
[12-29 14:20:31.182] DRAM:1 GiB
[12-29 14:20:31.207]MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
[12-29 14:20:31.222]卡未响应电压选择!
[12-29 14:20:31.222] MMC 初始化失败
[12-29 14:20:31.222]使用默认环境
[12-29 14:20:31.223]
[12-29 14:20:31.277]未设置序列号、正在设置...
[12-29 14:20:31.288]SF:检测到 W25Q256、页面大小为256字节、擦除大小为4 KiB、总共32 MiB、映射时间为5c000000
[12-29 14:20:31.303]SF:警告-仅可访问较低的16MiB、完全访问#define CONFIG_SPI_FLASH_bar
[12-29 14:20:31.303]网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
[12-29 14:20:31.325]未找到 PHY
[12-29 14:20:31.325] CPsw
[12-29 14:20:32.331]按任意键停止自动引导:0
[12-29 14:20:32.331]警告:无法确定要使用的设备树
[12-29 14:20:32.331] i2c_write:等待 addr ACK 时出错(status = 0x116)
[12-29 14:20:32.337]tps65903x:无法设置 LDO1电压。
[12-29 14:20:32.409]切换到分区#0、好的
[12-29 14:20:32.409]mmc0是当前器件
[12-29 14:20:32.409]i2c_write:等待 addr ACK 时出错(status = 0x116)
[12-29 14:20:32.417]tps65903x:无法设置 LDO1电压。
[12-29 14:20:32.490]在器件0上找到 SD/MMC
[12-29 14:20:32.490]正在阅读 uEnv.txt
[12-29 14:20:32.491]在3ms (55.7 KiB/s)内读取172个字节
[12-29 14:20:32.491] uEnv.txt 上的加载环境
[12-29 14:20:32.497]正在从 mmc0导入环境...
[12-29 14:20:32.740]4411904字节读取时间为237ms (17.8MiB/s)
[12-29 14:20:32.797]89723字节在46 ms (1.9 MIB/s)内读取
[12-29 14:20:32.797]从 mmc0引导...
[12-29 14:20:32.797]内核图像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x435200]
[12-29 14:20:32.808]###平展设备树团块、88000000
[12-29 14:20:32.808]在0x88000000使用 FDT blob 启动
[12-29 14:20:32.813]正在将设备树加载到8ffe7000,结束8ffe7a... 好的
[12-29 14:20:32.819]
[12-29 14:20:32.819]正在启动内核...
[12-29 14:20:32.819]
[12-29 14:20:36.138][0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[12-29 14:20:36.147][0.000000] Linux 版本4.19.73-00040-g3d03684不干净(William@Ubuntu)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)的 GNU 工具链))#11 SMP 优先于 Mon Dect 28 20:44:45 CST 2020
[12-29 14:20:36.160][0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[12-29 14:20:36.171][0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[12-29 14:20:36.172][0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[12-29 14:20:36.182][0.000000]、共页:FDT:机器模型:TI DRA742
[12-29 14:20:36.182][0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[12-29 14:20:36.193][0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[12-29 14:20:36.193][0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[12-29 14:20:36.205][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 MiB
[12-29 14:20:36.205][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 cmem@40300000、兼容 ID shared-dma-pool
[12-29 14:20:36.216][0.000000]保留存储器:尚未支持无映射的区域
[12-29 14:20:36.227][0.000000]保留存储器:已创建 CMA 存储器池、地址为0x0000000099000000、大小为80 MIB
[12-29 14:20:36.227][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 ipu2-memory@95800000、兼容 id shared-dma-pool
[12-29 14:20:36.238][0.000000]保留存储器:创建了0x000000009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 MiB
[12-29 14:20:36.250][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 ipu1-memory@9d000000、兼容 id shared-dma-pool
[12-29 14:20:36.261][0.000000]保留存储器:尚未支持没有映射的区域
[12-29 14:20:36.261][0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[12-29 14:20:36.272][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 dsp1-memory@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[12-29 14:20:36.283][0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[12-29 14:20:36.294][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 dsp2-memory@9f000000、兼容 id shared-dma-pool
[12-29 14:20:36.294][0.000000]保留存储器:尚未支持没有映射的区域
[12-29 14:20:36.306][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a9000000、大小为32 MiB
[12-29 14:20:36.317][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 cmem@A9000000、兼容 ID shared-tma-pool
[12-29 14:20:36.317][0.000000]保留存储器:创建了0x00000000b0000000 (大小为64 MIB)的 CMA 存储器池
[12-29 14:20:36.328][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 GPU-memory@c0000000、兼容 ID shared-dma-pool
[12-29 14:20:36.339][0.000000] CMA:保留0x00000000 bbc00000处的64 MIB
[12-29 14:20:36.339][0.000000] OMAP4:将0x0000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的(ptrval)
[12-29 14:20:36.350][0.000000] DRA752 ES2.0
[12-29 14:20:36.350][0.000000] random:get_random_bytes 从 start_kernel+b0x470调用、crng_init=0
[12-29 14:20:36.361][0.000000]% pu:嵌入式16页/CPU s36492 r8192 d20852 u65536
[12-29 14:20:36.362][0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:251456
[12-29 14:20:36.371][0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUUUID=2979582c-02 RW rootwait IP=none mem=1024M CMA=64M
[12-29 14:20:36.384][0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[12-29 14:20:36.395][0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[12-29 14:20:36.404][0.000000]内存:280724K/1012736K 可用(10240K 内核代码、340K rwdata、2804K rodata、2048K init、269K BSS、 420716K 保留、311296K CMA 保留、128000K HIGHMEM)
[12-29 14:20:36.408][0.000000]虚拟内核内存布局:
[12-29 14:20:36.417][0.000000]引导程序:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[12-29 14:20:36.429][0.000000]固定映射:0xc00000 - 0xFF00000 (3072 KB)
[12-29 14:20:36.429][0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240MB)
[12-29 14:20:36.440][0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768MB)
[12-29 14:20:36.440][0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[12-29 14:20:36.451][0.000000]模块:bbf000000 - bbbbfe00000 (14 MB)
[12-29 14:20:36.451][0.000000].text:0x (ptrval)-0x (ptrval)(12256 KB)
[12-29 14:20:36.462][0.000000].init:0x (ptrval)-0x (ptrval)(2048KB)
[12-29 14:20:36.462][0.000000].data:0x (ptrval)-0x (ptrval)(341 KB)
[12-29 14:20:36.473][0.000000].bss:0x (ptrval)-0x (ptrval)(270KB)
[12-29 14:20:36.473][0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
[12-29 14:20:36.484][0.000000] RCU:可抢占的 RCU 分层实现。
[12-29 14:20:36.485][0.000000]启用了 RCU。
[12-29 14:20:36.495][0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[12-29 14:20:36.495][0.000000] OMAP 时钟事件源:32786Hz 时的 Timer1
[12-29 14:20:36.507][0.000000] arch_timer:cp15计时器、运行频率为6.14MHz (virt)。
[12-29 14:20:36.518][0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[12-29 14:20:36.518][0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率162ns、每4398046511023ns 换行一次
[12-29 14:20:36.529][0.000018]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率162ns
[12-29 14:20:36.540][0.000290]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[12-29 14:20:36.541][0.000299] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[12-29 14:20:36.551][0.000728]控制台:彩色虚拟设备80x30
[12-29 14:20:36.552][0.000747]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[12-29 14:20:36.563][0.000755]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[12-29 14:20:36.563][0.000763]更新您的内核命令行。
[12-29 14:20:36.574][0.000795]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算得出的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[12-29 14:20:36.574][0.000813] pid_max:默认值:32768最小值:301
[12-29 14:20:36.585][0.000932]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[12-29 14:20:36.596][0.000947]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[12-29 14:20:36.596][0.001497] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[12-29 14:20:36.607][0.001535] CPU0:幽灵 v2:固件未设置辅助控制寄存器 IBE 位、易受系统攻击
[12-29 14:20:36.608][0.001748]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[12-29 14:20:36.619][0.001768]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[12-29 14:20:36.619][0.001780] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[12-29 14:20:36.630][0.059919]为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[12-29 14:20:36.630][0.079923] RCU:分层 SRCU 实现。
[12-29 14:20:36.641][0.100114] EFI 服务将不可用。
[12-29 14:20:36.641][0.119978] SMP:启动辅助 CPU ...
[12-29 14:20:36.652][0.200310] CPU1:线程-1、CPU 1、插槽0、mpidr 80000001
[12-29 14:20:36.652][0.200316] CPU1:幽灵 v2:使用 ICIALU 变通办法
[12-29 14:20:36.663][0.200437] SMP:带来1个节点、2个 CPU
[12-29 14:20:36.664][0.200448] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[12-29 14:20:36.664][0.200457] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[12-29 14:20:36.675][0.200941] devtmpfs:已初始化
[12-29 14:20:36.675][0.217913] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构4第30部分变体 f rev 0
[12-29 14:20:36.686][0.218178]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[12-29 14:20:36.699][0.218196] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[12-29 14:20:36.699][0.223093] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[12-29 14:20:36.708][0.223622] DMI 不存在或无效。
[12-29 14:20:36.708][0.223890] NET:注册协议系列16.
[12-29 14:20:36.719][0.225079] DMA:为原子相干分配预分配的256 KiB 池
[12-29 14:20:36.719][0.225979] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[12-29 14:20:36.732][0.413160]空闲:使用调速器梯
[12-29 14:20:36.732][0.413195]空闲:使用调速器菜单
[12-29 14:20:36.732][0.422972] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[12-29 14:20:36.742][0.446387]无 ATAG?
[12-29 14:20:36.742][0.446463]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[12-29 14:20:36.753][0.446478]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[12-29 14:20:36.753][0.446982] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[12-29 14:20:36.765][0.446993] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I688所需的 SRAM 池
[12-29 14:20:36.765][0.447626] OMAP DMA 硬件版本0.0
[12-29 14:20:36.775][0.458922] EDMA 43300000。EDMA:memcpy 已禁用
[12-29 14:20:36.776][0.462420] EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[12-29 14:20:36.787][0.46955] OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[12-29 14:20:36.799][0.471295] EVM_3V3:由 EVM_12v0供电
[12-29 14:20:36.799][0.471596] EVM_5v0:由 EVM_12v0供电
[12-29 14:20:36.799][0.471891] EVM_3v6:由 EVM_5v0提供
[12-29 14:20:36.809][0.474987]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[12-29 14:20:36.809][0.475171]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[12-29 14:20:36.820][0.475410]已注册 OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU
[12-29 14:20:36.820][0.475643]已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
[12-29 14:20:36.832][0.476004] OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
[12-29 14:20:36.832][0.476186]已注册 OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU
[12-29 14:20:36.843][0.476450] iommu:将器件588200.IPU 添加到组1
[12-29 14:20:36.843][0.476530] iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
[12-29 14:20:36.853][0.476660] iommu:将器件40800000.DSP 添加到组0
[12-29 14:20:36.854][0.476879] iommu:将器件41000000.DSP 添加到组3
[12-29 14:20:36.865][0.477965] SCSI 子系统已初始化
[12-29 14:20:36.865][0.479190] PALMAS 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[12-29 14:20:36.876][0.500812] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
[12-29 14:20:36.876][0.502521] SMPS12:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.877][0.504203] SMPS3:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.887][0.504553] smps3:将1500000uV 引入1350000-1350000uV
[12-29 14:20:36.888][0.506639] SMPS45:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.899][0.508462] SMPS6:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.899][0.510145] SMPS7:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.899][0.511996] SMPS8:由稳压器仿真提供
[12-29 14:20:36.910][0.513673] SMPS9:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.910][0.514651] LDO1:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.921][0.521144]随机:快速初始化完成
[12-29 14:20:36.921][0.521305] LDO2:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.921][0.531154] LDO3:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.932][0.541169] LDO4:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.932][0.54188] LDO5:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.943][0.542610] LDO6:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.944][0.543321] LDO7:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.944][0.544042] LDO8:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.955][0.544765] LDO9:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.955][0.551203] LDOLN:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.966][0.561222] LDOUSB:由稳压器虚拟供电
[12-29 14:20:36.966][0.573670] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
[12-29 14:20:36.977][0.574167] omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
[12-29 14:20:36.977][0.574566] omap_i2c 4807a000.i2c:100kHz 时的总线3 rev0.12
[12-29 14:20:37.450][0.574952] omap_i2c 4807c000.i2c:100kHz 时的总线4版本0.12
[12-29 14:20:37.451][0.575140]介质:Linux 介质接口:v0.10
[12-29 14:20:37.451][0.575179]视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[12-29 14:20:37.451][0.575251] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[12-29 14:20:37.451][0.575260] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[12-29 14:20:37.451][0.575281] PTP 时钟支持已注册
[12-29 14:20:37.451][0.575311] EDAC MC:版本:3.0.0
[12-29 14:20:37.451][0.576094] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 0x400
[12-29 14:20:37.451][0.576347] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[12-29 14:20:37.451][0.576816]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[12-29 14:20:37.451][0.577628]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[12-29 14:20:37.451][0.585700] NET:注册协议系列2.
[12-29 14:20:37.451][0.586258] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0、6144字节)
[12-29 14:20:37.452][0.586287] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[12-29 14:20:37.452][0.586353] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[12-29 14:20:37.452][0.586480] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[12-29 14:20:37.452][0.586548] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[12-29 14:20:37.452][0.586582] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[12-29 14:20:37.452][0.586711] NET:注册协议系列1.
[12-29 14:20:37.452][0.607151] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[12-29 14:20:37.452][0.607162] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[12-29 14:20:37.452][0.607171] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[12-29 14:20:37.452][0.607179] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[12-29 14:20:37.452][0.608266]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
[12-29 14:20:37.452][0.608483]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[12-29 14:20:37.453][0.609439]初始化系统受信任的键环
[12-29 14:20:37.453][0.609570]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=18 buck_order=4
[12-29 14:20:37.453][0.614514] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[12-29 14:20:37.453][0.625009] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[12-29 14:20:37.453][0.625030]注册的密钥类型 id_resolver
[12-29 14:20:37.453][0.625039]注册的密钥类型 id_legacy
[12-29 14:20:37.453][0.625076] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[12-29 14:20:37.453][0.626638]注册密钥类型非对称
[12-29 14:20:37.453][0.626650]注册的非对称密钥解析器"x509"
[12-29 14:20:37.453][0.626701]退回:池大小:64页
[12-29 14:20:37.453][0.626740]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[12-29 14:20:37.453][0.626750]已注册 IO 调度器 NOP
[12-29 14:20:37.453][0.626760]已登记 IO 调度程序截止日期
[12-29 14:20:37.454][0.626860]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[12-29 14:20:37.454][0.626870]已注册 IO 调度程序 MQ-deadline
[12-29 14:20:37.454][0.626880]已注册 IO 调度程序 kyber
[12-29 14:20:37.454][0.629915]正向解串器初始化
[12-29 14:20:37.454][0.630040]解串器已初始化
[12-29 14:20:37.454][0.630119]正向 CORE_STATUS 初始化
[12-29 14:20:37.454][0.630239]已初始化 cdstat
[12-29 14:20:37.454][0.632832] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、尺寸为1128
[12-29 14:20:37.454][0.641512] EVM_1v8:由 smps9提供
[12-29 14:20:37.454][0.641764] EVM_3V3_SW:由 SYsen1提供
[12-29 14:20:37.454][0.641983] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
[12-29 14:20:37.454][0.642063] VTT_FIXED:由 SYSEN2供电
[12-29 14:20:37.454][0.686938]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[12-29 14:20:37.455][0.690508] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000 (IRQ = 43、base_baud = 3000000)处的 ttyS0为8250
[12-29 14:20:37.455][1.810402]控制台[ttyS0]已启用
[12-29 14:20:37.455][1.814807] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000 (IRQ = 44、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[12-29 14:20:37.455][1.824438] 48020000.serial:在 MMIO 0x48020000 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)处的 ttyS2为8250
[12-29 14:20:37.455][1.835428] omap_rng 48090000.rng:随机数生成器版本。 20.
[12-29 14:20:37.455][1.835764]随机:已完成 crng 初始化
[12-29 14:20:37.455][1.855059]返修:模块已加载
[12-29 14:20:37.455][1.864394]循环:模块已加载
[12-29 14:20:37.455][1.868203] vmemexp 器件主要数字= 244
[12-29 14:20:37.458][1.872333]注册的 vmemexp 类
[12-29 14:20:37.458][1.876022]已注册/dev/vmemexp 器件
[12-29 14:20:37.458][1.880164] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
[12-29 14:20:37.458][1.910881] m25p80 spi0.0:找到 w25q256、预期 s25fl256s1
[12-29 14:20:37.458][1.925852] m25p80 spi0.0:w25q256 (32768 KB)
[12-29 14:20:37.458][1.930686]在 MTD 设备 spi0.0上找到10个固定分区
[12-29 14:20:37.458][1.937154]在"spi0.0"上创建10个 MTD 分区:
[12-29 14:20:37.458][1.942073] 0x00000000-0x000000020000:"UBL"
[12-29 14:20:37.458][1.947523] 0x00000002000-0x000000070000:"引导"
[12-29 14:20:37.458][1.953045] 0x000000070000-0x000000080000:"env"
[12-29 14:20:37.458][1.958458] 0x000000080000-0x000000090000:"分区"
[12-29 14:20:37.459][1.9644377] 0x000000090000-0x0000000b0000:"DTB"
[12-29 14:20:37.459][1.96977] 0x0000000b0000-0x000001000000:"core0"
[12-29 14:20:37.459][1.975351] 0x000001000000-0x0000017e0000:"app0"
[12-29 14:20:37.459][1.980852] 0x0000017e0000-0x000001fc0000:"app1"
[12-29 14:20:37.459][1.986338] 0x000001fc0000-0x000001fe0000:"config0"
[12-29 14:20:37.459][1.992109] 0x000001fe0000-0x000002000000:"CONFIG1"
[12-29 14:20:37.459][1.998092][bcm898xx]--> bcm898xx_init
[12-29 14:20:37.459][2.002270] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[12-29 14:20:37.515][2.067666] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[12-29 14:20:37.524][2.075360] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffd
[12-29 14:20:37.532][2.083696][bcm898xx]--> bcm898xx_match_phy_device
[12-29 14:20:37.533][2.088723][bcm898xx]--> bcm898xx_probe
[12-29 14:20:37.545][2.092769] libphy:48485000.mdio:探测
[12-29 14:20:37.545][2.096800] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动程序 Broadcom BCM89811
[12-29 14:20:37.556][2.106429] cpsw 484000。以太网:检测到的 MACID = 00:35:ff:4e:29:14
[12-29 14:20:37.568][2.113047] cpsw 48484000。以太网:已初始化 cpsw ale 版本1.4
[12-29 14:20:37.568][2.119451] cpsw 48484000。以太网:ALE 表大小1024
[12-29 14:20:37.578][2.124738] cpsw 484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (抖动)
[12-29 14:20:37.579][2.133503] i2c /dev/entries 驱动程序
[12-29 14:20:37.593][2.142175] CPU CPU0:作为一个消费类产品链接到 reguler.11
[12-29 14:20:37.594][2.147798] CPU CPU0:作为消费类产品链接到电脑控制器.34
[12-29 14:20:37.605][2.154635] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[12-29 14:20:37.605][2.160866] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[12-29 14:20:37.617][2.166103] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[12-29 14:20:37.629][2.172992] OMAP_GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
[12-29 14:20:37.629][2.181868] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:获得了 CD GPIO
[12-29 14:20:37.640][2.186698] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:作为消费类产品链接至 reguler.33
[12-29 14:20:37.651][2.193705] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:未找到4809c000.mmc 电源 vqmmc、使用虚拟稳压器
[12-29 14:20:37.651][2.202540] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
[12-29 14:20:37.663][2.209348] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器0的链接
[12-29 14:20:37.663][2.215890] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接到电脑稳压器。3.
[12-29 14:20:37.674][2.222771] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[12-29 14:20:37.674][2.229463] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:DDR_3_3V 模式没有 pinctrl 状态
[12-29 14:20:37.683][2.236110] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
[12-29 14:20:37.718][2.26817] mmc0:使用 ADMA 在4809c000.MMC [4809c000.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
[12-29 14:20:37.723][2.276794] ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
[12-29 14:20:37.738][2.288009] NET:注册协议系列10.
[12-29 14:20:37.738][2.293643]采用 IPv6的段路由
[12-29 14:20:37.749][2.297420] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[12-29 14:20:37.749][2.303902] NET:注册协议系列17.
[12-29 14:20:37.760][2.308658]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[12-29 14:20:37.760][2.313138]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[12-29 14:20:37.776][2.317999] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[12-29 14:20:37.776][2.324415] TI OMAP4+器件的电源管理。
[12-29 14:20:37.776][2.330043]正在加载已编译的 X.509证书
[12-29 14:20:37.799][2.349453] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[12-29 14:20:37.819][2.36781] mmc0:地址0007处的新高速 SDXC 卡
[12-29 14:20:37.819][2.374932] mmcblk0:mmc0:0007 SL64G 58.3 GiB
[12-29 14:20:37.832][2.379498][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[12-29 14:20:37.844][2.386145][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[12-29 14:20:37.845][2.390927] mmcblk0:P1 P2
[12-29 14:20:37.845][2.395123][DRM]初始化了次要0上440000.OCP:vDRM@0的 vDRM 1.0.0 20191105
[12-29 14:20:37.955][2.48855]控制台:切换到彩色帧缓冲器件240x67
[12-29 14:20:37.970][2.511538] vDRM 440000.OCP:vDRM@0:fb0:DRM 仿真帧缓冲器件
[12-29 14:20:37.971][2.519032] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[12-29 14:20:37.982][2.526572] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[12-29 14:20:37.983][2.532877][DRM]为次要1上的 omapdrm 1.0.0 20110917初始化了 omapdrm 1.0.0
[12-29 14:20:37.993][2.540867] OMAP_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
[12-29 14:20:37.993][2.546938] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[12-29 14:20:38.004][2.552791] EVM_1v8:正在禁用
[12-29 14:20:38.005][2.555864] AIC_DVDD:正在禁用
[12-29 14:20:38.005][2.559039] vmmcwl_fixed:正在禁用
[12-29 14:20:38.005][2.562589] ALSA 器件列表:
[12-29 14:20:38.012][2.565568]未找到声卡。
[12-29 14:20:41.628][6.180933] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[12-29 14:20:41.636][6.189276] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[12-29 14:20:41.646][6.197432] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[12-29 14:20:41.654][6.205939] devtmpfs:已安装
[12-29 14:20:41.655][6.210256]释放未使用的内核内存:2048K
[12-29 14:20:41.660][6.214954]运行/sbin/init 作为初始化过程
[12-29 14:20:45.602][6.531498] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
[12-29 14:20:45.602][6.554937] systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=mix)
[12-29 14:20:45.602][6.576726] systemd[1]:检测到架构 ARM。
[12-29 14:20:45.602]
[12-29 14:20:45.602]欢迎来到 Arago 2019.09!
[12-29 14:20:45.602]
[12-29 14:20:45.602][6.618779] systemd[1]:将主机名设置为 。
[12-29 14:20:45.603][6.801149] systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=any),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
[12-29 14:20:45.603][6.818480] systemd[1]:在不发生防火墙的情况下继续进行操作! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
[12-29 14:20:45.603][7.044708] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[12-29 14:20:45.603][确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[12-29 14:20:45.603][7.087959] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
[12-29 14:20:45.603][确定]侦听 initctl 兼容性命名管道。
[12-29 14:20:45.603][7.130920] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[12-29 14:20:45.603][确定]创建的层系统-序列\x2dgetty.slice。
[12-29 14:20:45.604][7.168775] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[12-29 14:20:45.604][确定]创建的层用户和会话层。
[12-29 14:20:45.604][7.198132] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[12-29 14:20:45.604][确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[12-29 14:20:45.604][确定]正在侦听处理内核转储套接。
[12-29 14:20:45.604][确定]已到达目标远程文件系统。
[12-29 14:20:45.604][确定]收听网络服务 Netlink 套接字。
[12-29 14:20:45.604][确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[12-29 14:20:45.604][确定]已达到目标交换。
[12-29 14:20:45.605][确定]达到目标层。
[12-29 14:20:45.605][确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[12-29 14:20:45.605][确定]创建的层 system-Getty.slice。
[12-29 14:20:45.605][确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[12-29 14:20:45.605][确定]已到达目标路径。
[12-29 14:20:45.605][确定]收听 Journal Socket。
[12-29 14:20:45.605]正在启动日志服务...
[12-29 14:20:45.605]正在开始重新装载根和内核文件系统...
[12-29 14:20:45.605][7.671149] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[12-29 14:20:45.605]安装内核调试文件系统...
[12-29 14:20:45.606]安装临时目录(/tmp...)
[12-29 14:20:45.606]正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[12-29 14:20:45.606] Starting Create list of required st鈥e nodes for the current kernel...(正在启动为当前内核创建所需的 μ 节点列表...)
[12-29 14:20:45.606]安装 POSIX 消息队列文件系统...
[12-29 14:20:45.606]正在启动加载内核模块...
[12-29 14:20:45.606][确定]已启动日志服务。
[12-29 14:20:45.606][确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[12-29 14:20:45.606][确定]已安装内核调试文件系统。
[12-29 14:20:45.606][确定]安装的临时目录(/tmp)。
[12-29 14:20:45.607][确定]已开始为当前内核创建所需的 sta鈥ice 节点列表。
[12-29 14:20:45.607][确定]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
[12-29 14:20:45.607][失败]无法启动加载内核模块。
[12-29 14:20:45.607]有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
[12-29 14:20:45.607]安装内核配置文件系统...
[12-29 14:20:45.607]正在开始应用内核变量...
[12-29 14:20:45.607]正在开始重建硬件数据库...
[12-29 14:20:45.607]正在启动创建系统用户...
[12-29 14:20:45.607] Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[12-29 14:20:45.607][确定]已安装内核配置文件系统。
[12-29 14:20:45.607][确定]已开始应用内核变量。
[12-29 14:20:45.608][确定]已开始创建系统用户。
[12-29 14:20:45.608][8.435879] systemd-journale[91]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[12-29 14:20:45.608]正在开发中开始创建静态设备节点...
[12-29 14:20:45.608][确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[12-29 14:20:45.611][确定]已在/dev/中 开始创建静态设备节点。
[12-29 14:20:45.612][确定]已达到目标本地文件系统(预)。
[12-29 14:20:45.616][确定]已到达目标容器。
[12-29 14:20:45.617]安装/media/ram...
[12-29 14:20:45.617]安装/var/volatile...
[12-29 14:20:45.617][确定]安装了/media/ram.
[12-29 14:20:45.617][确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[12-29 14:20:45.617][确定]安装了/var/volatile.
[12-29 14:20:45.617]启动加载/保存随机种子...
[12-29 14:20:45.617][确定]已达到目标本地文件系统。
[12-29 14:20:45.618]正在开始创建易失性文件和目录...
[12-29 14:20:45.618]正在启动重建日志目录...
[12-29 14:20:45.618]正在开始重建动态链接器缓存...
[12-29 14:20:45.618][确定]启动加载/保存随机种子。
[12-29 14:20:45.618][确定]已开始创建易失性文件和目录。
[12-29 14:20:45.618]正在启动更新程序关于系统引导/关机...
[12-29 14:20:45.618]正在启动网络时间同步...
[12-29 14:20:45.618][确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[12-29 14:20:45.618][确定]已开始重建日志目录。
[12-29 14:20:45.618][确定]已开始网络时间同步。
[12-29 14:20:45.619][确定]已同步达到目标系统时间。
[12-29 14:20:50.947][确定]已开始重建硬件数据库。
[12-29 14:20:50.980]正在启动 udev 内核设备管理器...
[12-29 14:20:51.249][确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[12-29 14:20:51.284]正在启动网络服务...
[12-29 14:20:51.416][确定]已启动网络服务。
[12-29 14:20:51.456]正在启动网络名称解析...
[12-29 14:20:51.639][16.189215] OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:51.676][16.226953] OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:51.730][16.281035] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1-memory@9d000000
[12-29 14:20:51.787][16.339996] remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
[12-29 14:20:51.807][16.357323] OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:51.824][16.373484] remoteproc remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,错误-2
[12-29 14:20:51.854][16.407384] remoteproc remoteproc0:加电588200.IPU
[12-29 14:20:51.885][16.436039] OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:51.908][16.457734] remoteproc remoteproc0:针对 dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,错误-2
[12-29 14:20:51.963][16.514304] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2-memory@95800000
[12-29 14:20:51.987][16.539300] remoteproc remoteproc0:Request_firmware failed:-2
[12-29 14:20:52.022][16.574912] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
[12-29 14:20:52.074][16.625209] OMAP-rproc 40800000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:52.116][16.665906] OMAP-rproc 40800000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:52.128][确定]已开始网络名称解析。
[12-29 14:20:52.135][16.680530] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1-memory@99000000
[12-29 14:20:52.195][确定]找到器件/dev/ttyS0.
[12-29 14:20:52.211][确定]已达到目标主机和网络名称查找。[16.757420] Remoteproc Remoteproc2:40800000.dsp 可用
[12-29 14:20:52.2111]
[12-29 14:20:52.226][确定]已到达目标网络。
[12-29 14:20:52.231][16.781377] OMAP-rproc 41000000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:52.245][16.792467] OMAP-rproc 41000000.dsp:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
[12-29 14:20:52.253][16.802432] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2-memory@9f000000
[12-29 14:20:52.275][16.827368] Remoteproc Remoteproc3:41000000.dsp 可用
[12-29 14:20:52.383][16.935525]单线制达拉斯网络协议驱动程序。
[12-29 14:20:52.454][17.006888] remoteproc remoteproc2:加电40800000.dsp
[12-29 14:20:52.466][17.016631] remoteproc remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为901596
[12-29 14:20:52.477][17.029990] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:3.0版
[12-29 14:20:52.484][17.035900] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:3.0版
[12-29 14:20:52.549][17.100997] remoteproc remoteproc3:加电41000000.dsp
[12-29 14:20:52.556][17.106703] remoteproc remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为901596
[12-29 14:20:52.598][17.1497977] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[12-29 14:20:52.603][17.155728] OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
[12-29 14:20:52.626][17.175806] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[12-29 14:20:52.631][17.182440] remoteproc remoteproc2:注册的 virtio0 (类型7)
[12-29 14:20:52.642][17.193299] remoteproc remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已启动
[12-29 14:20:52.676][17.229150] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[12-29 14:20:52.684][17.237369] remoteproc remoteproc3:注册的 virtio1 (类型7)
[12-29 14:20:52.695][17.247384] remoteproc remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
[12-29 14:20:52.729][17.282149] remoteproc remoteproc1:加电5502000.IPU
[12-29 14:20:52.745][17.287711] OMAP-HDQ 480b2000.1w:OMAP HDQ 硬件版本0。 驱动器处于中断模式
[12-29 14:20:52.745][17.287889] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小8118748
[12-29 14:20:52.754][17.305851] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[12-29 14:20:52.794][17.346363] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[12-29 14:20:52.808][17.352005] remoteproc remoteproc1:registered virtio2 (类型7)
[12-29 14:20:52.808][17.359683] remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[12-29 14:20:52.817][17.36866] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3的硬件加速器
[12-29 14:20:52.886] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[12-29 14:20:52.894][17.444030] OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[12-29 14:20:52.917][17.469108] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[12-29 14:20:52.925][17.475088] OMAP-AES 4b700000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[12-29 14:20:52.958][17.508063] W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:连接一根线从器件01.00000000 CRC 3D
[12-29 14:20:52.970][17.520327] W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:01.00000000.3d 的系列1未注册。
[12-29 14:20:53.040][17.590470] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[12-29 14:20:53.056][17.59747] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[12-29 14:20:53.056][17.606723] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[12-29 14:20:54.665][19.216557] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[12-29 14:20:54.691][19.241487] OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
[12-29 14:20:54.709][确定]已开始重建动态链接器高速缓存。
[12-29 14:20:54.740]开始更新已完成...
[12-29 14:20:54.770][19.320677] AHCI 4a140000.SATA:控制器无法执行64位 DMA、强制执行32位
[12-29 14:20:54.807][19.360048] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[12-29 14:20:54.814][19.36797] libphy:PHY 48485000.MDIO:00未找到
[12-29 14:20:54.827][19.380212] AHCI 4a140000.SATA:强制执行 PORT_MAP 0x0 -> 0x1
[12-29 14:20:54.864][19.414861] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[12-29 14:20:54.873][19.424406] net eth0:PHY "48485000.MDIO:00"未在从器件0上找到、错误-19
[12-29 14:20:54.909][19.458409] AHCI 4a140000.SATA:标志:NCQ SNTF pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[12-29 14:20:54.937][确定]已完成已启动的更新。
[12-29 14:20:54.954][19.500907] SCSI host0:AHCI
[12-29 14:20:54.955][19.505562] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x100 IRQ 84
[12-29 14:20:54.999][19.547679][bcm89811] phy_id=0xae025022
[12-29 14:20:54.999][19.552709][bcm89811] 0=>写入错误= 0x0
[12-29 14:20:55.034][19.588355][bcm89811] 1>写入错误= 0x0
[12-29 14:20:55.042][19.596330][bcm89811] RDB reg = 0x4000
[12-29 14:20:55.071][19.625336][bcm89811] 2=>写入错误= 0x0
[12-29 14:20:55.085][19.638860][bcm89811] 3=>写入错误= 0x0
[12-29 14:20:55.136][19.690879] Broadcom BCM89811 48485000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动程序[Broadcom BCM89811](MII_bus:phy_addr=4848485000.MDIO:01、IRQ=POLL)
[12-29 14:20:55.193][19.743633] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[12-29 14:20:55.335][19.887700] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[12-29 14:21:02.905][19.988798] pvrsrvkm:加载树外模块会影响内核。
[12-29 14:21:02.905][20.027561] pvrsrvkm 560000.GPU:分配的保留存储器节点 GPU-memory@c0000000
[12-29 14:21:02.906][20.099389][DRM]已初始化 PVR 1.17.4948957 20110701、用于次要版本2上的560000.GPU
[12-29 14:21:02.906][21.966239] NET:注册协议系列45
[12-29 14:21:02.906][确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观看。
[12-29 14:21:02.906][确定]创建的片系统-系统 d\x2dfsck。
[12-29 14:21:02.906]正在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
[12-29 14:21:02.906][确定]已达到目标系统初始化。
[12-29 14:21:02.906][确定]收听 D 总线系统消息总线插座。
[12-29 14:21:02.906][确定]正在侦听 dropbear.socket。
[12-29 14:21:02.906][确定]开始每日清理临时目录。
[12-29 14:21:02.907][确定]达到目标计时器。
[12-29 14:21:02.907][确定]收听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[12-29 14:21:02.907][确定]已达到目标插座。
[12-29 14:21:02.907][确定]已达到目标基本系统。
[12-29 14:21:02.907]正在启动 TI IPC Daemon ...
[12-29 14:21:02.907]正在启动许可用户会话...
[12-29 14:21:02.907]正在启动登录服务...
[12-29 14:21:02.907]正在启动 rc.pvr.service ...
[12-29 14:21:02.907]正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[12-29 14:21:02.907][确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[12-29 14:21:02.908][25.915038] PVR_K:UM DDK-(4948957)和 KM DDK-(4948957)匹配。 [确定]
[12-29 14:21:02.908][确定]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
[12-29 14:21:02.908][确定]启动 TI IPC Daemon。
[12-29 14:21:02.908][确定]已开始允许用户会话。
[12-29 14:21:02.908][确定]启动 rc.pvr.service。
[12-29 14:21:02.908]正在启动 weston.service……
[12-29 14:21:02.908][确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[12-29 14:21:02.908][确定]在 tty1上启动 Getty。
[12-29 14:21:02.908][确定]达到目标登录提示。
[12-29 14:21:02.909]正在开始同步系统和硬件时钟...
[12-29 14:21:02.909]安装/run/media/mmcblk0p1...
[12-29 14:21:02.909][确定]启动 weston.service。
[12-29 14:21:02.909][FAILE]未能启动同步系统和硬件时钟。
[12-29 14:21:02.909][26.327995] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[12-29 14:21:02.909]有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[12-29 14:21:02.909][确定]安装了/run/media/mmcblk0p1.
[12-29 14:21:02.909][确定]启动 Vsdk 服务器。
[12-29 14:21:02.909]正在启动 telnetd.service ...
[12-29 14:21:02.910][确定]启动登录服务。
[12-29 14:21:02.910][确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[12-29 14:21:02.910][确定]启动 telnetd.service。
[12-29 14:21:02.910][26.517020] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 240
[12-29 14:21:02.910][确定]已达到目标多用户系统。
[12-29 14:21:02.910][26.526066] DRV:模块安装成功
[12-29 14:21:02.910]正在启动 Update utmp 关于系统运行级别更改...
[12-29 14:21:02.910]insmod:错误:无法加载模块./bin/cmemk.ko:无此类文件或目录
[12-29 14:21:03.025][确定]已开始更新关于系统运行级别通道的参数
[12-29 14:21:03.056]____ _________ __
[12-29 14:21:03.057]|_|_|_________|__|____|_
[12-2914:21:03.067]||||。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
[12-29 14:21:03.067]|_|_|_||_|_|_|||||||||||
[12-29 14:21:03.078]|_||_|
[12-29 14:21:03.078]
[12-29 14:21:03.079]Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0
[12-29 14:21:03.079]
[12-29 14:21:03.079]Arago 2019.09 dra7xx-EVM ttyS0

看起来 phy 的连接正常、phy 寄存器可以读出、但找不到"Eth0:link is up"。

使用 ifconfig、

[12-29 14:22:28.338] root@dra7xx-evm:/usr# ifconfig
[12-29 14:22:28.372]eth0 Link 网卡:以太网 HWaddr 00:35:FF:4E:29:14
[12-29 14:22:28.372]上广播多播 MTU:1500公制:1
[12-29 14:22:28.384] RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
[12-29 14:22:28.384] TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
[12-29 14:22:28.394]冲突:0 txqueuelen:1000
[12-29 14:22:28.394] RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
[12-29 14:22:28.395]中断:87
[12-29 14:22:28.395]
[12-29 14:22:28.404] lo Link encap: Local Loopback
[12-29 14:22:28.405] inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
[12-29 14:22:28.405] inet6 addr:::1/128范围:主机
[12-29 14:22:28.417]运行 MTU:65536公制:1的回送
[12-29 14:22:28.418] RX 数据包:80错误:0丢弃:0超限:0帧:0
[12-29 14:22:28.428] TX 数据包:80错误:0丢失:0溢出:0载波:0
[12-29 14:22:28.428]碰撞:0 txqueuelen:1000
[12-29 14:22:28.428] RX 字节:6080 (5.9 KiB) TX 字节:6080 (5.9 KiB)

使用 ethtool、  

[12-29 14:22:35.130] root@dra7xx-evm:/usr#./ethtool eth0
[12-29 14:22:35.165] eth0的设置:
[12-29 14:22:35.166]支持唤醒:D
[12-29 14:22:35.166]唤醒:D
[12-29 14:22:35.166]当前报文级别:0x00000000 (0)
[12-29 14:22:35.166]
[12-29 14:22:35.166] Link Detected:No

WX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供

    1. SDK 版本?

    2.内核版本?

    除了 DT 之外,您做了哪些更改?

    此致

    葡萄园