各位专家:
客户正在使用 AM3356BZCZA80 (Linux SDK 版本:06_03_00_106)/TPS65910AA1RSLR 开发其系统。 在其当前系统中、Cortex-A8的工作频率为600MHz/VDD_CORE = 1.1V。 最近、他们的最终客户请求缩短启动/启动时间。 因此、客户正在考虑他们希望在加电后以800HMz 的频率运行。 启动/启动后、客户还会考虑将工作时钟频率动态更改为600MHz、因为这样可以降低功耗。
根据数据表"表5-7。 ZCZ 封装的 VDD_MPU 运算"。 如果 Cortex-A8以800MHz 运行、则客户不必提供"VDD_MPU = 1.1V"、而是必须提供"VDD_MPU = 1.26V"。 这意味着、客户似乎需要控制 PMIC。
客户询问 TI Linux SDK 是否支持上述控制(CPU 速度/VDD_MPU 电压)? 是否可以动态更改 CPU 速度/VDD_MPU 电压? 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?
如果有任何解决方案可缩短启动/启动时间、您能否共享它、请?
此致、
宫崎