This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2X-How to boot from SSD (Solid State Drive) after TDA2 is successfully Compiled to generate Linux system (TDA2X-How to boot from SSD (固态硬盘)在成功编译 TDA2以生成 Linux 系统后引导

Guru**** 2033340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/966444/tda2x-how-to-boot-from-ssd-solid-state-drive-after-tda2-is-successfully-compiled-to-generate-linux-system

主题中讨论的其他器件:TDA2

大家好、

客户根据 processor_sdk_vision_03_08_00_00_setuplinux.bin 成功编译了 Linux 系统。  从 SD 卡成功引导。  

mmwcas _dsp_EVM 开发板附带一个512GB SSD。 他想从 SSD 启动 Linux 系统、是否有任何相关的操作指导文档?

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我们不支持从 TDA2上的 SSD 引导 Linux。 我们的 SDK 不支持的功能。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    客户有后续问题需要您的帮助。

    除了从 SD 卡引导外、它是否能够从 SPI 闪存引导?  如果它支持 SPI 闪存启动、它应该如何运行?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/962457/3558003#3558003

    根据上述线程、3.8 VSDK 仅支持 SD 引导。

    此致、
    基尔西