This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:XDS200是否与 TMS320VC5402配合使用?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5402, TMDSEMU200-U, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/967296/tms320vc5402-does-xds200-work-with-tms320vc5402

器件型号:TMS320VC5402
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UTMDSEMU560V2STM-U

团队-

TMS320VC5402的产品页面建议 XDS200 (TMDSEMU200-U)工具与该处理器配合使用。

但是、XDS200页面显示明显不支持"C54x"。

此调试器是否实际与 TMS320VC5402配合使用、或者产品页面上是否有任何错误?

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我始终假设不支持 C54x、如 XDS200页面上所述。 但是、我似乎能够使用 XDS200为 C5402创建有效的目标配置。 因此、它曾经得到支持、或者 XDS200页面出现错误。 我需要确认。

    请注意、如果受支持、则使用 CCS v5.x 将受到限制、因为 CCSv5.x 中提供了 XDS200支持、CCSv6.x 及更高版本中不再提供了 C54x 支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]但是、我似乎能够使用 XDS200为 C5402创建有效的目标配置。

    只是为了澄清-我使用了 CCSv5.5、但我没有测试我是否可以为它启动一个实际的调试会话(因为我没有 C54x 目标)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处理器的硬件开发页面上还列出了 XDS560v2 (TMDSEMU560V2STM-U)、但当您查看其中的说明时、也会显示不支持'C54。

    换言之、本产品页面上列出的用于硬件开发的两种工具本身都表示它们不支持此处理器。

    有鉴于此、您能否告诉我们建议使用什么工具(或实际使用什么工具)与'C54配合使用?  

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS560v2似乎与 XD200位于同一条船上。 我需要再次确认。  

    我怀疑的是、虽然 C54x 曾经起作用、但这些探测器不再正式支持(通常不再支持 C54x)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Antenna_Head"]有鉴于此、您能否告诉我们建议使用(或实际使用)与'C54配合使用的工具?  [/报价]

    C54x 最常用的调试探针是 XDS510和 XDS560 (原始 v1)类探针。 我在过去肯定会将这些应用于 C54x。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS200不支持 C54x。  https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

    对于 C54x、您的最佳解决方案是 XDS510类调试探针。  Spectrum Digital 和 Blackhawk 是这些产品的领先供应商。

    此致、

    John