请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个 DAC 连接到 EMIF 端口、我使用 EDMA3生成输出信号。 数组中的16位正确复制到 SOC_EMIFA_CS2_ADDR 目标、从而生成预期输出(0至4096的值增加1)。 除了速度之外、一切都正常。
在 EMIF 配置中、W_SETUP、W_STROBE、W_HOLD 等... 所有这些都设置为0。 DAC 响应正确、在示波器中、我可以看到 EMA_D0引脚从0连续变为1、但在2.5MHz 时速度更快。
我曾尝试更改时钟分频器、但没有我预期的响应:
//HWREG (0x01C11120)=0b0000000000000000000000001000000000001011;//复位后的默认比率 HWREG (0x01c11120)= 0b00000000000000000000000000001000000000000000;//位15 =启用;位0..4 =乘法器+1
在对该值进行查验后、如手册所示、我在内存浏览器中检查这些参数、并且看起来正确:
CFGCHIP3时钟源已选择 PLL0_SYSCLK3。
地址01C1 4188h CFGCHIP3 = 0x0000FF00
乘法器。
地址01C1 1120h PLLDIV3 = 0x00008000
但没有任何变化。
也许我忘记了忧郁?