This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-C6748:需要二进制文件来恢复 C6748 LCDK NAND

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/967118/processor-sdk-c6748-need-binaries-to-restore-c6748-lcdk-nand

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748

我正在尝试将工厂 NAND 映像恢复到我的新 C6748评估板。 尽管我是从 TI 购买的新产品、但该电路板似乎被使用了。 DIP 开关覆盖了一些清晰的塑料、入门示例不起作用。 电路板就在盒子里、没有常用的泡沫等

我在这里找到了一个线程:

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/614364

这应该指向它、但它只是弹出一个 PDF 文件。

在哪里可以找到出厂 NAND 映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    E2E 帖子中的链接指向发布了二进制文件的 Wiki 文章。 鉴于 Processors.wiki.ti.com 将于2021年1月停用、我们已将 Wiki 转换为 PDF 并通过 TI.com 链接。 n`t 无法提供 PDF 文档中的闪存二进制文件、因此我已在您在围绕此问题找到的 E2E 便笺中发布了二进制文件。

    请重新访问您找到的 e2e 链接。 我们已更新该页面以从该位置提供二进制文件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    我真的很感激。

    我刚从 TI DSP 开始、wiki 看起来非常有用。 它会被替换成什么吗?

    谢谢、

    Dave