This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM5728:针对 SDK 示例应用程序 qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程使失败、针对目标的配方#39;oclmake#39;失败

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/966869/compiler-am5728-make-fail-for-sdk-example-applications-qt-opencv-opencl-opengl-multithreaded-recipe-for-target-oclmake-failed

器件型号:AM5728

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11 SDK。 当我执行'make qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread'时、它会弹出 目标'oclmake'的配方失败。  

您能就此提出一些建议吗? 谢谢!

xmtech@~ xmtech-server01:μ C/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11$ make qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程
===================================
构建 QT OpenCV 多线程
===================================
make[1]:输入目录'/home/xmtech/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11/example-applications/qt-opencv-opencl-opengl-multithreaded-1.3.3
/bin/sh:18:export:/home/xmtech/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:错误的变量名称
Makefile.build:52:目标'oclmake'的配方失败
maked[1]:***[oclmake]错误2.
make[1]:离开目录'/home/xmtech/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.01.00.11/example-applications/qt-opencv-opencl-opengl-multithreaded-1.3.3
Makefile:345:目标'qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程'的配方失败
make:***[qt-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程]错误2.

此致、

Ken