This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320C6701-SP:推荐用于此产品的评估板是什么?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SMJ320C6701-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/966391/smj320c6701-sp-what-is-recommended-evaluation-board-for-this-product

器件型号:SMJ320C6701-SP

各位专家、您好!

我的客户对 SMJ320C6701-SP 的新太空计划感兴趣。 开始使用的最佳 EVM 是什么? 我在产品文件夹的硬件开发部分中看到的所有内容都是调试探针、但没有 EVM。

对于刚开始使用此系列产品的工程师、是否有任何推荐的培训?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    遗憾 的是、这些器件非常老旧、虽然我们非常专注于使客户专注于航天和国防、但没有评估 EVM 或软件来开始此器件的新设计。  

    非 SP 部件指向 C6713 DSK

    但是、我不确定 C6701和 C6713之间的区别是什么 、以确认这是否是用于新评估的正确开发平台。  

    很抱歉 我没有更好的答案。  

    具有-SP 的另一个处理器/DSP 是 C6727、在评估硬件方面的答案是相同的-没有可用的硬件。  

    此致

    Mukul