This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C6000-CGT:ti CGT C6000 8.3.6上崩溃

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: C6000-CGT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/964701/compiler-c6000-cgt-crash-on-ti-cgt-c6000-8-3-6

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好 TI!

我检测到 ti-cgt-C6000_8.3.6的编译器崩溃、有关编译器崩溃输出、请参阅随附的文件。

以下是使用的编译器参数:-qq -mv6600 -relaxed_ansi --define=SOC_TDA3XX --keep_unneed_statics --diag_wrap=off --display_error_number --diag_suppress=556 --mem_model:data=far --wchar_t=16 --fp_reoc_off=off -display_error=-display_error=-express=-----fat_=14 -float_off-us=f=-mem_off-mem_warnes=from_off-status=-off-status=14 -r=floatnatns-   

我还尝试最小化受影响的代码、但无法重新创建。 我希望编译器输出足以帮助您分析问题并建议权变措施。 否则请

建议另一种从崩溃中提取所需内容的方法。

此致、
版本



e2e.ti.com/.../compilerCrash.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于发生崩溃时正在编译的源文件、 请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case中的说明进行操作。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔治!

    感谢您的链接!
    我已识别单个源文件并为其生成.pp 文件。 但是、当我编译.pp 文件时、我不会看到编译器崩溃。
    看看.pp 文件是否仍然有趣?

    此致、
    版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将预处理文件和原始 C 文件放入 zip 文件中。  然后将其附加到您的下一个帖子。  请记住复制并粘贴所有编译器选项、与编译器看到的完全相同。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一条私人消息、标题为:Compiler/C6000-CGT:Crash on ti CGT 8.3.6 - files and
    编译器/C6000-CGT:ti CGT C6000 8.3.6上崩溃-文件2.


    此致、
    版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。   

    此问题现在通过私人消息处理。  解决后、我将发布一个摘要。

    谢谢、此致、

    乔治