This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP-L138

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/965272/omap-l138-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

你好  

    我想了解有关引导其他设备的一些信息。 能否通过裸机代码引导 GPP 和 FPGA? 使用 OMAP-L138板时、如果是、我能知道它应该如何工作以及裸机源是如何工作的。    

提前感谢。

此致  

 Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    n`t`s 使用 OMAPL138引导 FPGA 的参考硬件、但您可能需要查看 TI 的第三方合作伙伴之一提供的 MityDSP 产品、其中 OMAPL138已在单个电路板上与 FPGA 搭配使用、以查找参考软件。

    https://www.criticallink.com/product/mitydsp-l138f/

    该平台使用 UPP 接口将 OMAPL138连接到 FPGA。 我们还看到客户使用 EMIFA 接口连接 FPGA/GPP。  

    目前、我们的软件不提供此平台的任何示例、但重要链接可能能够使用其硬件提供此信息。

    此致、

    Rahul