This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:当电路板在 EMIF1上只有 DDR 时、必须为 SW 修改什么?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/962756/am5728-what-do-i-have-to-modify-for-sw-when-the-board-only-has-ddr-on-emif1

器件型号:AM5728

你(们)好

与  在 EMIF1上具有 DDR 的 AM5728 EVM 相比、我的定制 AM5728板具有硬件差异。  

我只需要修改 EMIF1上的 DDR 的内容吗?

我要求 SW 检查这一点

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/870512


软件是否必须进行其他修改?

 

谢谢

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链接这两个线程、因为它们具有相同的问题。

    e2e.ti.com/.../3566758

    首先、您能告诉我们:

    1. 您使用的是什么软件库?
    2. 您在 EMIF1上使用的 DRAM 器件型号是什么?

    通常、您需要使用 XLS 寄存器配置工具来确定 EMIF (DDR 控制器/PHY)和 DMM 寄存器值。 此外、某些代码库(如 Linux SDK)可能要求您更新可用存储器大小、因为系统上的总可用存储器可能与 EVM 不同。 U-boot 会将可用的存储器大小传递给 Linux、我之前观察到这是硬编码(或从 EEPROM 读取)。 因此、如果总存储器大小与 EVM 不同、则必须在软件中更改此值。

    此致、
    Kevin