This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:仅 EMIF1上的 AM5728 DDR

Guru**** 2545110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/962587/am5728-am5728-ddr-on-emif1-only

器件型号:AM5728

您好、专家、

我的定制 AM5728板仅在 EMIF1上具有 DDR。

该图像是否与 EMIF1 和 EMIF2上的 AM5728板具有 DDR 的图像相同?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的定制板与 AM5728 EVM 相比存在硬件差异、则软件需要相应地更改以解决硬件差异。  

    换言之、为 EMIF1和 EMIF2上具有 DDR 的电路板构建的软件映像将不适用于仅在 EMIF1上具有 DDR 的电路板。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的快速回复。

    那么、我只需要为 EMIF1上的 DDR 修改什么呢?

    我要求 SW 检查这一点

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/870512


    软件是否必须进行其他修改?

     

    谢谢

     

    Daniel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>软件是否必须进行其他修改?

    如果存储器总大小与 EVM 不同、则在 EMIF 和 DMM 寄存器之外、您可能需要调整系统级软件参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处进行进一步讨论: e2e.ti.com/.../962756