器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
你好!
整个 MSMC SRAM 是否用于 Linux 中的缓存?
在 K3-721e.dtsi 中、每个 CPU 具有 L1 I-cache-size 0x 0xC000和 d-cache-size 0x8000、L2 cache-size 0x100000、L3 cache-size 没有属性。
我看到这些定义只影响 sysfs、它们不影响 CPU 寄存器。
我可以禁用 L3高速缓存吗? 我可以使用 MSMC SRAM 的未使用部分吗?
如何访问 MSMC SRAM? 在地址 0x70000000处是否可访问? ( 在 csb_main 中有行"<0x00 0x70000000 0x70000000 0x00 0x00800000>、/* MSMC RAM */":互连@100000 /范围)。
如何为 jailhouse 保留此存储器?
谢谢您、
Michael