This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:关于 AM65x

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/963597/am6526-about-am65x

器件型号:AM6526

你好

 我想知道 am6526,如何确保安全性。

 我知道 ECC 函数。

 如何测试 RAM。

 您能否提供可直接使用的安全系统。减少认证工作

 谢谢你  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我看到了 AM6526,TI 提供了 RTOS,如果 我的程序需要进行 SL4认证。

    RTOS,的安全性和测试报告可提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AM65xx 支持引导时间和运行时间安全性。 它支持的  

    • 受用户保护的安全引导/根密钥
    • 器件唯一 ID 和器件唯一密钥(KEK)
    • 调试锁定/安全调试解锁(需要签名证书)
    • 加密加速器(SA2_UL)
    • 内存和外设防火墙
    • 可信执行环境(Cortex-A TrustZone)  

    您需要查看系统中的安全用例、然后可以确定如何使用 AM65x 提供的安全功能。

    此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄:

    我建议为 RTOS 测试报告打开单独的线程。 我们可以重点介绍此主题中的安全功能。

    此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不明白你说得非常好。

    我最初使用 的是 HerculesTm安全微控制器。 它 已通过 SL3认证、并具有一些诊断库。

    它们是如此的不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们支持在 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/pdk/tree/packages/ti/diag?h=release/CORESDK_07.01.00中对 AM65x 进行诊断

    此致

    Piyali