This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:如何在 TDA2x 上运行期间连接内核

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/964047/tda2hv-how-to-connect-the-core-during-running-on-tda2x

器件型号:TDA2HV

您好!

我位于正常运行的 TDA2X (dra7x)平台上(此时已有图像输出、并且运行正常)、连接到 XDS110、并正常启动 xml 文件。 但是、它不能连接到任何内核、例如 A15、M4、DSP 等、并且重复上电和系统复位将不起作用。 我应该如何进行调试?

警告信息:

ARP32_EVE_1:GEL 输出:->>>配置 EVE 内存映射<<---
ARP32_EVE_1:GEL 输出:->>>EVE 内存映射完成! <<<--
ARP32_EVE_2:GEL 输出:->>>配置 EVE 内存映射<<---
ARP32_EVE_2:GEL 输出:->>>EVE 内存映射完成! <<<--
ARP32_EVE_3:GEL 输出:->>>配置 EVE 内存映射<<---
ARP32_EVE_3:GEL 输出:->>>EVE 内存映射完成! <<<--
ARP32_EVE_4:GEL 输出:->>>配置 EVE 内存映射<<---
ARP32_EVE_4:GEL 输出:->>>EVE 内存映射完成! <<<--
CortexA15_0:系统复位失败:(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
CortexA15_0:GEL 输出:->>IPU1SS 初始化正在进行... <<<--
无法评估 TDA2xx_multicore_EnableAllCores()。
无法写入0x4AE06510:目标未连接
at *(unsigned int *)((cpu_nnum=1)? ((((0x4AE00000+0x6000)+0x500)+0x10):(((0x4AE00000+0x6000)+0x700)+0x210))=(无符号整型) 0x7 [TDA2xx_multicore_reset.gel:12]
在 IPUSSClkEnable (1)[TDA2xx_multicore_reset.gel:311]上
在 IPU1SSClkEnable_API ()[TDA2xx_multicore_reset.gel:279]
TDA2xx_multicore_EnableAllCores() IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将目标连接到 CCS 的步骤是

    1) 1)打开 CCS

    2) 2)启动目标配置

    3)删除 GEL 文件(此步骤仅对于 SD、QSPI、NOR 引导模式和仅使用调试模式的 GEL 文件(00111000 10000001)是必需的。 GEL 文件用于初始化 DDR、时钟等 因此、这仅是调试模式所需的。 在 SD、QSPI 引导模式下、此初始化将由映像完成)

    4) 4)连接内核

    注意:只有 RTOS 内核可以连接到 CCS 调试程序、而不能连接到 A15 Linux。

    谢谢

    加维拉尤