请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 使用 TMS320C6657 EVM、但我们面临以下问题:
- 尝试将数据从 DSP 发送到 FPGA -“失败”
- 尝试在来自 DSP 的通信上回送–“外部回送失败”
- 在 DSP 上的4个通道上接收到错误4
- 串行快速 I/O 出现问题
- 已尝试以模式6发送、未成功
- 数据速率- 2.6GHz 至1.25GHz
- DSP 未接收数据
- 已尝试校准和同步通道、无法访问
- 内部回送正常工作–2.5GHz
- 外部环回不起作用- 2.5GHz/1.25GHZ
- FPGA 和 DSP 之间不兼容
- 电路板的阻抗不匹配
请帮助解决此问题。