This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MD:OPTFCLKEN_DLL_CLK

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/962942/tda3md-optfclken_dll_clk

器件型号:TDA3MD

各位专家:

下面我有关于 OPTFCLKEN_DLL_CLK 的问题。

TRM 显示"Optional functional clock is disabled. EMIF 域执行睡眠转换时、可对 CLK_CLK 进行门控"。 这是否意味着仅当 EMIF 域执行睡眠转换时才对 DLL_CLK 进行门控? (即、当 OPTFCLKEN_DLL_CLK 处于活动状态时、即使将其设置为0、DLL_CLK 也将运行)。 或者、这是否意味着仅当 EMIF 域执行睡眠转换时才控制 DLL_CLK (门控或运行)? (即、在 OPTFCLKEN_DLL_CLK 设置为0后、始终对 DLL_CLK 进行门控。)  

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过与 BU 单独发送电子邮件来解决的。

    此致、

    Ken