This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:Jacinto6:Vayu

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/960693/j6evm5777-jacinto6-vayu

器件型号:J6EVM5777

我使用的是 Vayu EVM (J6)。 我想在 Android 蓝牙堆栈上工作。 为此、我需要使用 连接到 VAYU 板音频端口 的 Wilink8模块、还是需要将 VAYU 板连接到 JAM3应用板、然后再连接到 Wilink8模块。

我使用 的是6AA.1.1 Android oreo 版本。 支持哪个版本的蓝牙堆栈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您能否提供有关您的用例的更多详细信息? 此外、我还找到了描述类似问题的此页面

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我想了解 Bluez/ Bluedroid 蓝牙堆栈的流程。 为此、如果将 WiLink 模块连接到 Jacinto6 Vayu 板的音频端口、或者我们将在这两者之间连接卡纸应用板。

    是否 支持 Bluedroid 蓝牙堆栈。

    2. Bluez 是否已移植用于 Android、可在 Jac 上用于 Vayu 板。 这是为了学术目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    1. 6AA.1.1 SDK 不支持蓝牙。
    2.不,我们没有一个用于 Jacinto 的蓝叶港。

    有关 WiLink 支持的更多详细信息,我建议您在 WiLink 蓝牙论坛上发表问题-- -- https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vishal 的答复。

    您能告诉我 Jacinto6上支持蓝牙的 Android 版本吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    蓝牙上次在 Android Lollipop 版本(2015)中的 Jacinto6 Android 上受支持、此版本不再受支持。
    您可以在蓝牙论坛上查看他们是否对此主题有任何进一步的输入。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在软件版本中、我没有看到  Android Lollipop 版本。 您能不能共享发布 tarball、我可以在其中同步源并获取发布文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    它是旧版本、不再受支持。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我不需要对 Lollipop 源代码提供任何支持。 如果您可以分享 Jacinto6板的 lollipop 源代码的 git、那么我将自行管理。

    此致、

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    这是一个非常旧的 SDK 版本、具有较旧的内核版本、当前 EVM 甚至可能无法使用它们进行引导。
    我可以提供 git 源的详细信息、但不确定它有多大帮助。

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishal。

    要求提供旧 Lollipop 代码的意图是提供在 Oreo 版本中启用蓝牙的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加 Lollipop 发行版(6AL_1.2)中包含 git 信息的发行说明。
     
    e2e.ti.com/.../6AL.1.2-Release-Notes-_2D00_-OMAPpedia.pdf

    e2e.ti.com/.../6AL.1.2-Application-Notes-_2D00_-OMAPpedia.pdf