请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBK
您好!
我正在尝试为需要最终用户能够在不首先向处理器发送信号的情况下突然从器件上断电的客户寻找解决方案、而他们无法在系统中使用锂聚合物/锂离子电池。
我想问的是、是否有一种简单的方法可以将小型电容器或钮扣电池连接到 BAT 输入、这样就可以通过 TPS65217C PMIC 为电容器充电 (或在小型纽扣电池的情况下禁用充电功能)、以便在断电时 PMIC 可以自动从交流或 USB 电源切换到 BAT 电源、并生成中断、告知处理器开始关断过程。
这种方式...
1.用户可以随意断开电源,而不发出警告
2.处理器不会因关闭顺序不当而损坏
3.电容器或电池不负责为器件供电的长期工作,但其持续时间仅足以在突然断电后通过适当的关断序列。
首选某种类型的微型超级电容器、当器件由 AC/USB 电源供电时将对其充电、因为纽扣电池可能需要随时间更换。