This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:如何将 TIDA-00834连接到 AM65x 处理器??

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00847, TIDA-00834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/961139/processor-sdk-am65x-how-to-interface-the-tida-00834-to-am65x-processor

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X
主题中讨论的其他器件:TIDA-00834TIDA-00847

尊敬的先生/女士:

              

            如前所述、AM65x 处理器包含两个 ADC、每个 ADC 都支持8个输入、完全可以馈送16个模拟输入、但在我的应用中、需要额外的20个模拟输入、包括4-20mA 输出                   (即)总共32个模拟输入。 在 TI 站点中、他们建议使用附加卡来提供额外的模拟输入 ADS7953 、并且 AM65x 还支持242个 GPIO 引脚。  

            请阐明模拟输入和数字输入引脚在 AM65x Sitara 处理器中的位置、该处理器用于连接 CT-PT 卡(TIDA-00834)和 DI (TIDA-00847)卡。

            如何将 TIDA-00834 和 TIDA-00847连接 到 AM65x Sitara 处理器?

             请尽快提供解决方案。 IAM 正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00834是一个与外部 ADC 连接的前端信号调节器的示例。 然而-此电路被设定为生成+/-10V 的交流信号。  AM65x ADC 输入限制为0v- 1.8V。

    TIDA-00847具有集成式 ADC、可处理模拟转换、并使用 SPI 数字接口与主机(假设为 AM65x)进行通信。  这将不会使用 AM65x ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复!!