主题中讨论的其他器件:TIDA-00834、 TIDA-00847
尊敬的先生/女士:
如前所述、AM65x 处理器包含两个 ADC、每个 ADC 都支持8个输入、完全可以馈送16个模拟输入、但在我的应用中、需要额外的20个模拟输入、包括4-20mA 输出 (即)总共32个模拟输入。 在 TI 站点中、他们建议使用附加卡来提供额外的模拟输入 ADS7953 、并且 AM65x 还支持242个 GPIO 引脚。
请阐明模拟输入和数字输入引脚在 AM65x Sitara 处理器中的位置、该处理器用于连接 CT-PT 卡(TIDA-00834)和 DI (TIDA-00847)卡。
如何将 TIDA-00834 和 TIDA-00847连接 到 AM65x Sitara 处理器?
请尽快提供解决方案。 IAM 正在等待您的回复。