This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:尝试通过 UART0加载 u-boot。 RAM 初始化问题。 RAM 与 AM3352兼容

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/960809/am3352-trying-to-load-u-boot-through-uart0-facing-ram-initialization-problem-ram-compatibility-with-am3352

器件型号:AM3352

MT41K256M16TW-107:P  

这是我们在定制 AM3352电路板中使用的 RAM 模型。 我们面临初始 RAM 初始化问题。
根据数据表、我们发现上述 RAM 模型的 CAS/CL 读取延迟为13。
最大 AM3352 CAS/CL 读取延迟为11。
这是否意味着我们使用的 RAM 与 AM3352不兼容?
   e2e.ti.com/.../MINION_5F00_V2_2D00_1-_2800_1_29002D00_6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafeek、13的 CL 达到额定速度等级。  与 AM335x 配合使用时、最大频率远低于(400MHz)、因此 CL 将更低。  请使用 AM335x EMIF 工具 https://www.ti.com/lit/pdf/sprack4 为您的电路板正确配置 AM335x DDR 控制器和 PHY。  可以在应用手册中找到电子表格的说明和链接。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的支持。 这解决了我的问题、我们能够将 u-boot 上传到处理器中。