This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:DFU 无法在 TMDXIDK5718上工作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909678/tmdxidk5718-dfu-can-not-work-on-tmdxidk5718

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件: AM5708

你(们)好  

参考文档:

 SDK 版本为 06.03.00.106、u-boot 版本为 u-boot-2019.01。

1。

sudo usbboot-stand-alone -S spl/u-boot-spl.bin

2.

lsusb <=可以看到器件 ID:0451:d014

3.

sudo dfu-util -l <=但在 TMDXIDK5718 UART 控制台上看不到任何内容 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有人在 TMDXIDK5718上尝试使用 DFU?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们正在尝试重现故障并进行修复。 我们将在几天内回来。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们不支持 am57xx-idk 上的 DFU (USB 外设启动)。

    IDK 没有可用于更改引导模式的 DIP 开关。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     DFU 能否支持 AM5708?

     我可以 尝试验证 AM5708的 DFU 功能的 EVM 是什么?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    遗憾的是、没有任何 IDK 支持 DFU。 DRA7已知
    以支持 DFU。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    能否从测试点更改引导模式以验证 TMDXIDK5718上的 DFU

    如何从测试点更改引导模式?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查

    USB 引导的 Sysboot 设置:

    SW2[0...7]= 00 001000

    1在 DIP 开关上打开

    但我查看了 AM571x TRM (spruhz7i.pdf)

    那么、sysboot[5:0]应该设置000100而不是001000?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    am57xx-idk 只需更改几个电阻即可启用 DFU 模式。 如先前的 DIP 开关所述
    因此需要修改硬件才能实现 DFU 开关设置。

    如果您计划继续此模式、请告诉我。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我计划进行返工以进行 DFU 测试。

    请帮助我 修改 TMDXIDK5718以进行 DFU 测试。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    设计文件位于此处(向下滚动到"设计文件"部分):

    https://www.ti.com/tool/TMDXIDK5718

    电路原理图的第22页列出了引导模式电阻器。  您可以使用装配体文件来帮助查找零部件。  下拉看起来位于 PCB 的底部、上拉电阻位于 PCB 的顶部、所有位置都可以听到处理器的声音。  如果您从 SD 卡插槽到处理器绘制虚线、则会与 sysboot 电阻器所在的区域相交。

    此致、
    Mike