主题中讨论的其他器件:SPRC203
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 C6727 DSP 使用定制硬件。 该存储器在 SDRAM 和并行 NOR 闪存存储器之间分配、目的是将应用存储在闪存中并将其从外部 RAM 中运行。 需要使用内部 ROM 引导加载程序、对此我已收集了测试、并使用以下过程:
1.编写应用程序(对于启动程序,编写一个简单的 Hello World)
将其与 sprc203中提供的次级引导加载程序相结合、并在 CCS 中创建输出文件
3.使用 genAIScfg 工具创建配置文件(我认为需要较旧版本的 Perl、现在已经在支付墙后面)这需要手动创建才能正确初始化 PLL/Flash/SDRAM。 由于我不想为旧版本付费、因此我将仅拥有来自 PADK 的参考 cfg 文件。
4.使用 genAIS 工具将 cfg 文件和应用程序的.out 文件集成到单个.AIS 文件中。
5.编写一个单独的应用程序,初始化 PLL/Flash/UHPI 扩展地址 GPIO,然后将.AIS 文件写入闪存。
6.切换到闪存引导模式,引导加载程序应负责启动程序。
只需测试引导加载程序就需要进行大量工作。 我已经查看了 spraa69d、芯片支持库 API 以及 EMIF/UHPI/PLL 的各个接口文档、但在开始处理每个组件之前、我想知道是否缺少任何其他可以简化此过程的资源或预构建应用。 例如:
-对于不能使用最新版本的 Perl 的 genAIScfg 应用程序,是否有权变措施?
-除了 PADK 文件之外,是否有类似用例中使用的辅助引导加载程序示例,或链接器文件正确设置了闪存/SDRAM 环境?
-我最初编写了一个 GEL 脚本来初始化 SDRAM,我需要在 cfg 中再次执行此相同的过程,并使用 CSL 来使每个组件正常工作。 是否有办法减少这种冗余?
我不熟悉其中的大部分内容、因此有关此问题的任何建议都很有用(即使我已经在这里拥有了我所需的所有工具、或者我很愚蠢、并且有一个按钮可以在 Code Composer 中完成所有这些操作)
谢谢、
特伦特