器件型号:DRA829VXEVM
我刚刚收到 了 DRA829VXEVM、并尝试运行开箱即用演示。
我组装了 Fusion 板并通过 FPD-Link 将 IMX390连接到它、然后启动了应用。 但是、我看不到屏幕上显示的图像。
我注意到、在调试消息中提到"IMX390-UB953_D3"。 这是否意味着仅支持 D3模块? 我将 IMX390模块与 Leopard Imaging 提供的相同 UB953串行器配合使用。
调试输出:
root@j7-evm:/opt/vision_apps root@j7-evm:/opt/vision_apps ./run_app_single_cam.sh 应用程序:init…… !!! app_log:映射0xac000000 ... APP_LOG:映射0xac000000 -> 0xffffff6e90000 (大小为262144字节 ) MEM:init ion ... !!! MEM:已初始化的 Ion (FD=4)!!! MEM:初始化离子... 完成了!!! IPC:初始化... !!! APP_LOG:映射0xac040000 ... app_log:映射0xac040000 -> 0xffa4ef0000 (大小为33161216字节 ) app_log:映射0x30e00000... app_log:映射0x30e00000 -> 0xffa7380000 (大小为3072字节 IPC):init…… 完成了!!! 远程服务:初始化... !!! 远程服务:初始化... 完成了!!! 应用程序:初始化... 完成了!!! 0.000369 s:VX_ZARE_INIT:已启用 0.000379 s:Vx_zone_error:Enabled 0.000383 s:VX_ZARE_WARNING:Enabled 0.000757 s:vx_zone_init:[TIvxInit:64]初始化完成!!! 0.000911 s:vx_zone_init:[TIvxHostInit:44]主机初始化完成!!! SENSOR_SELECTION =[0] LDC_ENABLE =[0] num_FRAes_TO_RUN =[1000000000] IS _interactive =[1] 0.005265 s:ISS:枚举传感器... !!! 0.005634 s:ISS:枚举传感器... 找到0:IMX390-UB953_D3 0.005649 s:ISS:枚举传感器... 找到1:AR0233-UB953_MARS 0.005654 s:ISS:枚举传感器... 已找到2:AR0820-UB953_LI 3传感器已找到 支持的传感器列表: A:IMX390-UB953_D3 b:AR0233-UB953_MARS c:AR0820-UB953_LI 选择传感器 [MCU2_1] 197.02964 s:ImageSensor_INDEX:AR0233-UB953_MARS c:[MCU2-953_INSENSOR_ING_REGER][MCU291_ING_REGER_ING_1907187_ING_REGACTU2_ING_01953_MARS :[MCUMCU24_ING_REGER_ING_REGER_ING_1]190720_ING_REGER_MCUMCUMCU20_ING_01903_MARS [MCUMCU20_ING_ 索引为2的传感器= AR0820-UB953_LI A LDC 选择是(1)/否(0) LDC 选择是(1)/否(0) 1 选择的传感器:IMX390-UB953_D3 查询 IMX390-UB953_D3 4.739035 s:ISS:查询传感器[IMX390-UB953_D3]... !!! 4.739241 s:ISS:查询传感器[IMX390-UB953_D3]... 完成了!!! 4.739247 s:ISS:正在初始化传感器[IMX390-UB953_D3],正在执行 IM_SENSOR_CMD_PWRON ... !!! [MCU2_1] 201.762791 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:im_sensor_CMD_query [MCU2_1] 201.762837 s:received Query for IMX390-UB953_D3 [MCU2_1] 201.762981 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IMX39_CMD_PW1350_MCU1.0x76802_MCU2_1s 脚本:0x76802_MCU2_201.1s:0x76802_MCU2_MCU2_MC802_1_MC802_1_MC802_MCU2_MC802_MCU2_MC802_MCU2_MC802_1s:[MCU2_CM642_1_CM642_1_CM642_CM1_CM642_MC801_MC801_MC802_MC802_MCU_ 9.571056 s:ISS:正在初始化传感器[IMX390-UB953_D3],正在执行 IM_SENSOR_CMD_CONFIG ... !!! [MCU2_1] 206.594619 s:UB960配置结束 [MCU2_1] 206.594826 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_CONFIG [MCU2_1] 206.594870 s:应用请求的功能= 0x358 [MCU2_1] [MCU2_1] 206.5930s:[MCUU2-46920462s 脚本 :[MCU24_465969_C:0x969_C 脚本:0x496.5969_C:[MCU24_C:0x365969_C:0x365_C:0x365_C:0x365_C:0x365_C:0x365_C 204620U_C:0x369_C:0x 配置摄像头编号0 [MCU2_1] 206.834684 s:ub953配置开始:slaveAddr = 0x74 [MCU2_1] 207.201623 s:UB953结束配置 [MCU2_1] 207.201701 s:配置 IMX390成像仪0x40。 请等待它完成 10.809011 s:ISS:正在初始化传感器[IMX390-UB953_D3]... 完成了!!! 启用 LDC [MCU2_1] 207.832560 s:IMX390配置完成 [MCU2_1] 207.832601 s:IM_SENSOR_CMD_CONFIG 返回状态= 0