This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748 LCDK:Tera Term CAN#39;t DETECT DSP

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909541/tms320c6748-tms320c6748-lcdk-tera-term-can-t-detect-dsp

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

您好!

我是一个绝对初学者、以前从未使用过 DSP、所以请慷慨解囊!

我最近购买 了 TMS320C6748 LCDK。 我按照快速入门指南运行"人脸检测演示"、但一旦我将电源连接到电路板、我就会看到 Tera Term 中没有响应。  

在这篇文章中- https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/614207?TMS320C6748-LCDK-not-working -他们说这 可能是由于这些电路板上的闪存编程不正确造成的。 正如文章中建议的那样、我尝试将 SW1开关配置为 UART 启动、并且在电路板通电时、Tera Term 会按预期显示"BOOTME"。 然后、我尝试 按照建议恢复闪存。 本文将指导我们阅读本文档 - http://www.ti.com/lit/ug/spruil2a/spruil2a.pdf?ts=1590689538210#Procedure_to_Flash_and_boot_the_LCDK - 我尝试按照"3.5过程闪存和引导 LCDK"一节中的步骤操作。 但是、这里他们提到了一些未提供的文件(或者我不知道在哪里找到它们)、例如"SFH_OMAP-L138.exe"或"AIS_IMAGE.bin"。  可以从何处获取这些文件?

我不知道这是否是解决我的问题的正确途径、你怎么看?

我已经尝试对驱动程序进行故障排除(我认为问题不在这里、但可以随意评论)、我也遵循了 StarterWare 的指南(也不起作用、可能是由于上述问题...?)。 我已经花了几天时间没有取得任何结果、这些信息会传播到数十个不同的文档中、在任何地方都没有明确的解决方案、这使得新手很难知道正在发生什么。  

我非常希望得到一些指导。

谢谢、

Domingos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些更新。 TI 客户支持向我提供了"SFH_OMAP-L138.exe" 或"AIS_image.bin"文件、我能够运行"3.5刷写和引导 LCDK"中提到的完整过程。

    我就像 Bin 一样、在原始问题 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/614207的最后一个帖子中、遇到了与他相同的问题。

    (1)通过设置 sw1-3 = off-on-off-on、将引导模式设置为 USB2。
    (2)连接 USB2和电源、LED 亮起、PC 检测到 COM3、术语 BOOTME 显示在屏幕上。
    (3)下载并解压 C6748-LCDK-Demo.zip,有三个文件 readme.txt、facetect_lcdk.bin、sfh_OMAP-L138.exe
    (4)运行 sfh_OMAP-L138.exe -targettype C6748_LCDK -flashtype NAND -p COM3 -erase、擦除成功
    (5)运行 sfh_OMAP-L138.exe -targettype C6748_LCDK -flashtype NAND -p COM3 -flash_noubl-facetect_lcdk.bin、写入闪存成功
    (6)关闭电源、通过设置 sw1-3 = off-on-on-on-on 切换回 NAND 引导模式。
    (7)上电  

    返回到 LCDK 快速入门指南的步骤后、TeraTerm 仍然没有响应。 它应显示"欢迎使用 C6748 LCDK 开发人员(...)"。 但我只会看到黑屏。

    是否有任何关于问题可能出在哪里的建议?

    谢谢、

    Domingos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Domingos、

    让我们后退一步...您希望仅作为入门示例运行人脸检测演示、还是此演示对您的应用开发不可或缺?  

    我们有多个客户报告在这个开箱即用演示中遇到了类似的问题。 LCDK 套件是多年前创建的、TI 不再支持该电路板随附的软件。 遗憾的是、我们无法更改 LCDK 附带的软件、因为这些电路板是多年前制造的。  

    因此、对于 LCDK 入门、我们建议客户遵循 Processor SDK RTOS 中的入门指南、这是 TI 当前和未来许多年支持的软件产品。 处理器 SDK 为当前的各种处理器以及未来的所有处理器提供统一的 API。 这与抽象的电路板库和操作系统抽象层相结合、使客户能够在需要时轻松地将其软件移植到较新的器件和其他操作系统。  

    Processor SDK 入门指南位于以下位置: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_overview.html#overview

    本指南提供了运行从简单的 Hello World 示例到 PDK 驱动程序示例的步骤 、以及更复杂的演示、例如音频基准测试入门套件。

    总之、如果您正在寻找开始使用 LCDK 的最佳方法、我强烈建议您遵循我在上面提供的指导。 如果您希望运行人脸检测演示的原因不是简单入门、请告诉我、我将尽力与您合作、让您快速入门。  

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    非常感谢您的回答。

    嗯、我想这就是我需要知道的全部! 我只是想知道 DSP 的一切是否正常。

    但老实说、您应该为未来客户明确这个问题- TI 仍有大量的在线文档和教程、请参阅此错误的《入门指南》。 初学者将花几天时间尝试了解 DSP 的发展情况。

    再次感谢您、

    Domingos