This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0077:使用2个麦克风、麦克风之间的距离约为10至15毫米

Guru**** 2547320 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/905000/tidep-0077-2-microphones-usage-and-the-distance-between-microphones-is-approx-10-to-15-mm

器件型号:TIDEP-0077

各位专家:

我们的客户希望使用两个麦克风并实现波束形成应用。
我认为 TIDEP-0077是合适的演示。
让我提出以下几个问题:

1) 1) LMB 具有4个麦克风。 是否可以在 LMB 中仅使用2个麦克风?
2) 2)他们的系统上有小房间。  
   请告诉我、麦克风之间的距离(d0)是否约为10至15毫米、与使用2个麦克风的原始演示相比、情况恶化了多少。
   对于 LMB、麦克风之间的距离为21.25 mm。
3) 3)请告诉我两个麦克风之间的最小距离。 他们希望节省房间。

非常感谢您的善意观察。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San

    该帖子在发送给不同团队时丢失。  

    请允许我与此 TI 参考设计的作者联系,以了解他们对此有无进一步的指导。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San

    以下是我们从 TI 参考设计的作者那里得到的指导

    1) 1) LMB 具有4个麦克风。 是否可以在 LMB 中仅使用2个麦克风?

    是的、请参阅 codec_pcm186x.h 以了解 NUM_OF_MICs 宏。 如果需要、您可以仅使用4个中的2个麦克风。

    2) 2)他们的系统上有小房间。  
       请告诉我、麦克风之间的距离(d0)是否约为10至15毫米、与使用2个麦克风的原始演示相比、情况恶化了多少。
       对于 LMB、麦克风之间的距离为21.25 mm。

    我们没有回答这个问题-也许对第三季度的答复会有所帮助  

    3) 3)请告诉我两个麦克风之间的最小距离。 他们希望节省房间。

    从根本上说、波束形成不适用于2个麦克风、BF 滤波器需要4个以上麦克风才能发挥作用。

    对于2个麦克风、很难说出最佳距离是多少、但您可以使用与 LMB 相同的音频、并确保它们的位置更好地面对音源。 外壳设计也会对音频响应质量产生很大影响。

    确保在软件中也对噪声滤波进行了良好调节。

     

    --

    此外、虽然这些 TI 参考设计所基于的器件未通过汽车认证-您可以考虑评估具有可供选择的汽车型号的 OMAPL1x 系列、也可以查看 AM57x 系列 -从技术上讲、K2G 上的设计应在 AM57x 上运行良好 家庭等  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    这很有帮助。
    将把它传达给我们的客户并进行讨论。

    非常感谢您的关注和提供的信息。
    此致、
    Hitoshi