This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好,香榭丽舍
第一。 我正在使用 TIDL 体验 TDA4。
2。 在此文件中、需要在 Ubuntu 18上安装 tensorFlow 才能使用此文件: optimize_for_inference.py
3号。 请参阅以下部分。
我的问题是:
我们需要安装哪个 TensorFlow 版本?
需要选择哪个 Python 版本(2或3)?
请发表评论。
谢谢。
BR RIO
文件:///opt/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21_original/tidl_j7_01_01_00_10/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_user_model_deployment.html。#环境设置
从此处下载包含已训练模型的 tarball。
您需要从 tarball 中提取 MobileNet_v2_1.0_224_Frozen.PB 并将其放入 ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/MobileNet_v2目录中。
下载的 tensorflow 模型只有在针对推理进行优化后才能导入。 运行 optimize_for_inference.py (随 tensorflow 安装分发)以创建优化的模型文件。
用户@Uubuntu-PC$ python optimize_for_inference.py \
--input=${tidl_install_path}/tidl/test/testvecs/models/public/tensorflow/MobileNet_v2/MobileNet_v2_1.0_224_Frozen.pb \
--output=${tidl_install_path}/ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/MobileNet_v2/MobileNet_v2_1.0_224_final.pb \
--input_names="input"\
--output_names="MobilenetV2/Predictions/Softmax"
您好 Kumar:
将其放置在哪里需要设置 tensorflow 路径?
BR RIO
我无法理解您的问题。 您能更具体吗?
您好 Kumar:
我是说、我需要在哪里安装 tensorflow?
此路径是吗? =>ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/
如果我想重新训练这个模型,应该在这个路径中安装 TF:--> ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/
谢谢。
BR RIO
您好 Kumar:
谢谢。
BTW、我的 TI 笔记本电脑上没有 GPU。
您能给我一个明确的指令命令来在 Ubuntu 18.04上安装带 Python3.7且仅用于 CPU 的 TensorFlow 吗?
我以前安装过 TF、但 TF 需要与 Bazel 版本相匹配。
如果使用 PIP 安装 TF、那么我将不会有这个文件: optimize_for_inference.py
谢谢。
BR RIO
如何解决此问题?
电源 我成功地使用了 Bazel 编译 TF 1.12rc。
root@ubuntu-VM:/opt/tensorflow python /opt/tensorflow/tensorflow/python/tools/optimize_for_inference.py -input=${tidl_install_path}/tidl/testvecs/models/public/tensorflow/MobileNet_v2/MobileNet_v2_1.0_224_Frostate.pb -output=${tidl_install_path}/tidlet/testnet/testv2/testv2/outputs/port_port_orv2/env2/outputs/port_orv2/env2/env2_pruest/outputs-outputs-outputs/port_orv2_env2/env2_pruest/outputs-outputs-outputs/tids/port_port_ports/port_orv2_env
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"/opt/tensorflow/tensorflow/python/tools/optimize_for_inference.py、第64行、在中
从 tensorflow.core.framework 导入 graph_PB2
ModuleNotFoundError:没有名为'tensorflow'的模块
您好 Kumar:
您可以帮助我检查此优化结果日志是否正确?
root@ubuntu-VM:/opt/psdk_rtos_auto_j7_06_02_00_21/tidl_j7_01_01_00_10/ti_dl/test/testvecs/models/public/tensorflow/mobilenet_v2 python /opt/tensorflow/tensorflow/python/tools/optimize_for_inference.py -input=${tidl_install_path}/tidl/testvecs/models/public/tensorflow/MobileNet_v2/MobileNet_v2_1.0_224_Frostate.pb -output=${tidl_install_path}/tidlet/testnet/testv2/testv2/outputs/port_port_orv2/env2/outputs/port_orv2/env2/env2_pruest/outputs-outputs-outputs/port_orv2_env2/env2_pruest/outputs-outputs-outputs/tids/port_port_ports/port_orv2_env
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_1_depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_2/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_3/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_4/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_5/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_6/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_7/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_8/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_9/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_10/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_11/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_12/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_13/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_14/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_15/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:未找到"MinoretV2/expanded_conv_16/depthwise/BatchNorm/FusedBatchNorm"的预期 Conv2D 输入
警告:tensorflow:来自/opt/tensorflow/tensorflow/python/tools/optimize_for_inference.py:95:FastGFile.__init__(来自 tensorflow.python.platform.gfile)已被弃用,并将在将来的版本中删除。
更新说明:
使用 tf.gfile.gFile。