https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909526/am3358-emmc-reset
器件型号:AM3358您好-
我们一直在使用 BeagleBone Black、我有一个相关的问题。 BeagleBone 使用 GPIO1_20像我们一样重置 eMMC。 我正在尝试了解这是如何工作的。 由于启动时所有启动代码(最低级启动代码除外)都位于 eMMC 中,因此为了使 GPIO 引脚退出其默认模式(在处理器复位时为低电平), 在某些时候、Sitara ROM 中的低级启动代码必须释放 GPIO 引脚、使其变为高电平。 由于 GPIO 的寄存器设置尚未发生、我猜 低电平引导 ROM 代码会将引脚配置为输入、从而悬空、以便复位线路由复位引脚上的外部上拉电阻上拉。
您能否确认发生了什么情况、您能否建议使用电路板上的系统复位来控制 eMMC 不会更好?
谢谢
标记