This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:MIPI DPI、GPMC、功耗问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/903485/am6526-mipi-dpi-gpmc-power-consumption-questions

器件型号:AM6526

您好!
我的客户正在考虑使用 AM6526。 您能回答以下问题吗?

问题1:
他们希望通过显示子系统使用 MIPI DPI。
您是否有参考资料? (原理图或设计文档)
(EVM 原理图没有帮助。)

问题2:
客户担心与 FPGA 的连接。 (GPMC 或 PCIe)
他们希望使用 GPMC、但他们关心延迟。 您能告诉我从 CPU 到 GPMC 的主互连路由是串行还是并行。 (他们认为在串行的情况下会发生延迟。)

问题3:
他们希望降低功耗。
是否可以关闭 PRU 内核和外设? (客户使用 Linux。)

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    Q1:另请参阅 AM574x (或1x) IDK: https://www.ti.com/tool/TMDSIDK574 以及 AM57x LCD https://www.ti.com/tool/TMDXIDK57X-LCD 以供参考。

    Q2:内部交换机结构是并行的。 有关详细信息、请参阅 TRM 的第14章- https://www.ti.com/lit/pdf/spruhz6。 GPMC 位于 L3主互连上、如图14-2所示。

    问题3:是的,请参阅 TRM 的第3章以及时钟树工具- http://www.ti.com/tool/CLOCKTREETOOL 。 所有模块的时钟和电源均通过 PRCM 进行控制。  

    3.1.1.2电源管理

    PRCM 模块管理器件模块电源的开关。 为了最大限度地降低器件功耗、模块的电源可在不使用时关闭。 器件各部分的独立电源控制可使 PRCM 模块在不影响其他部分的情况下导通和关断器件的特定部分。

    此致、

    Dave

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢你的答复。

    关于 Q2、3 AM57x TRM 是否适用于 AM6526? 我在 AM6526 TRM 上找不到 PRCM 和 L3主互连。

    此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    AM65x TRM 可从以下网址获取: https://www.ti.com/lit/ug/spruid7e/spruid7e.pdf?ts=1591016575740

    -互连:请查看第3章下的内容

    -电源、复位和时钟子部分:请查看第5章下的

    此致

    露西