This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:SDK 6.03.00.106中断开的 BBAI opkg 复制列表(am57xx-EVM-Linux-06.03.00.106.img)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/903349/am5729-bbai-opkg-repo-list-broken-in-sdk-6-03-00-106-am57xx-evm-linux-06-03-00-106-img

器件型号:AM5729

BeagleBoard AI

使用 Matrix 获得最新的 SDK 完整映像、opkg 更新会为更新列表的 wget pull 提供所有错误...

正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/all/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/any/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/noarch/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5hf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5thf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5ehf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5tehf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv6hf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv6thf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7ahf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7at2hf-vfp/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7ahf-neon/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7at2hf-neon/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/am57xx_evm/Packages.gz。
wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'
收集的错误:
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/all/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/any/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/noarch/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5hf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5thf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5ehf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv5tehf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv6hf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv6thf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7ahf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7at2hf-vfp/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7ahf-neon/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/armv7at2hf-neon/Packages.gz 失败、wget 返回1。
* opkg_ddownload_backend:下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/am57xx_evm/Packages.gz 失败、wget 返回1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的在努力继续处理这个项目、似乎每一步都是如此痛苦。

    我有一个很好的 perl 脚本、我在以前的构建、show 引脚上使用过、以前效果很好。  我不能更新软件包、opkg 错误仍然会降低、但我需要使该脚本再次正常工作、这是非常宝贵的。  我没有写、我是消费者。

    可能随时都能在构建中使用它。  您的发行版中有一个、但它也是坏的。

    喜欢使用 opkg 工具、并修复某些工具的一些依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望大家都在工作、这真的是一件很痛苦的事情、不要进行更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我们正在工作、我们正在研究此问题报告。 分析的结果。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我的方面也有同样的问题、但使用的是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.03.00.106
    期待获得状态更新:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    这有什么计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进一步检查了、似乎我们从未公开支持基于 opkg 的更新。 URL“gtjenkins.itg.ti.com”是 TI 内部的,客户不能正常工作。 我们正在进行一些实验、以评估如何广泛支持 opkg、但目前客户不支持这种方法。 只要添加支持、SDK 文档也会更新。  

    我们提供最小的、基本的和完整的 rootfs,如果需要对文件系统进行任何自定义,则可以通过重建自定义 rootfs。  

    有关构建过程的详细信息、请遵循 SDK 构建说明。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    似乎是正确的答案。  编译就是编译的样子、如果我们需要添加任何其他功能、我们需要解析-限定-安装依赖项、获取所需的一切、我们是独立的?

    像 perl 依赖关系这样的基本东西现在已经损坏了...我无法使它正常工作、就像它那样简单。  有人编写了一个非常有用的脚本、用于将引脚定义转储到屏幕上、进行颜色编码、这只是一个很好的称为有问题的 show 引脚的脚。

    为什么 opkg 迁移到 over apt?  只是好奇……

    我不是一个追求美食的人、也不是一个头脑简单的人、所以这些东西通常都是为我完成的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我一开始也遇到了这个问题、但我通过对我的可靠性进行位操作来解决这个问题、然后获取 IPK 并将其安装到我的板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JE、

    这是完成此操作的正确方法(我指 的是 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/903349/3353892#3353892)。 谢谢您发帖。

    如果有任何与讨论主题相关的待决问题、请将其发布在此处。 如果您有任何其他问题、请提出新主题。

    此致

    Karthik