This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718

Guru**** 2552230 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/907443/am5718-am5718

器件型号:AM5718

您好!

我正在进行 PCB 连接、我使用的是 AM5718。 我想连接外部 RAM (4 GB)。 我可以将该 RAM 连接到 AM5718吗?  

如果我可以连接、您能帮我解决这个问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suleyman、

    AM5718数据表 显示每个芯片选择高达2GB。 AM571x TRM 表示器件中仅支持芯片选择0、芯片选择1不受支持。 因此、我相信 AM571x 器件最多仅支持2GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是芯片选择?  那么、我可以连接2 GB DDR3-1333 (667 MHz)、对吧?  

    我在外部 DDR3 2GB 内存上搜索、但我还没有找到、在哪里可以找到外部内存、以及在哪里可以找到有关其连接的信息?

    此致。