This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA4::参数&quot 的重要性;flowCtrl+quot;

Guru**** 2538010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/907058/ccs-tda4-significance-of-parameter-flowctrl

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我需要了解推理中使用的"flowCtrl"参数的重要性。

谢谢、此致、

Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyom、

    如用户指南中所述、它仅适用于高级用户(内部调试)。

    对于所有正常使用情况、我们建议使用由 TIDL_createParamsInit 设置的默认值

    此致、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    此查询与线程(https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/894070)相关

    我们无法在目标上运行 Tensorflow 模型、该模型具有层的多个输出/后处理禁用/有符号输出。

    基于 TF 的模型在 PC_Emulation Test Bench 上成功运行、但当我们尝试通过 CCS 独立运行时、它失败了。

    我向推理配置文件中添加了"flowCtrl = 3"、之后在目标上运行、尽管输出不匹配。

    注意:在 Import 工具添加的"qunat_stats_config.txt"中观察到"flowCtrl = 3"。

    因此、该参数会影响我们需要了解的目标(通过 CCS)上模型的运行。

    谢谢、此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    flowCtrl = 3用于收集量化统计数据。 因此、当您的目标模型具有此设置推理时间时、速度会非常慢。

    因此、建议您使用此标志的默认值、我们将在另一个线程上继续为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供相关信息。

    仅供参考、此参数使我们的模型使用目标端不支持的 depthWise Conv 2x2在目标上运行。 这对我们来说很奇怪。

    感谢您的支持。

    我要关闭线程。

    此致、

    Vyom Mishra