This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:热限制 Linux 代码

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950, OMAP3530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/902653/omap3503-thermal-throttling-linux-code

器件型号:OMAP3503
主题中讨论的其他器件:TPS65950OMAP3530

大家好、我在模块上使用的是 Gumstix Overo Water B 计算机、该计算机使用的是 OMAP3530和 TPS65950 、我认为我在设置时遇到了热节流问题。 在95°C 左右、系统在启动时显著减速、在105°C 时无法启动。 这与我在这些器件的产品和数据表中所读的内容一致。  

闪存入电路板的软件是用于引导加载程序的 U-Boot 和 Angstrom Linux 解决方案。 如果我想查找与热节流或与 TPS65950通信相关的代码、我想查看引导加载程序还是 Linux 内核? 也许完全在其他地方? 我的目标是找到与热节流相关的代码、以向客户证明此电路板和这些器件在指定温度下开始节流并降低性能。  

我已经搜索了大部分 U-Boot 和内核源代码、寻找 与 TPS65950数据表中指定的寄存 器、I2C 代码、TPS65950驱动器相关的任何标注、并且没有找到任何我认为确实可以回答有关热限制问题的东西。  

如果需要更多信息、请告诉我、我将尽最大努力提供答案、我们将非常感激您的见解或指导。  

谢谢。